This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:无法连接到具有 AM5706 Sitara 处理器的目标板

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182202/am5706-unable-to-connect-to-the-target-board-which-is-having-am5706-sitara-processor

器件型号:AM5706

您好!

到目前为止、我们已经使用了 GPEVM AM572X 评估板来明确 Sitara 处理器的工作原理、为此、我们使用了 Blackhawk 560v2 USB 系统跟踪仿真器、一切都进展顺利。 在我们的定制板中、我们有 TI Sitara 处理器 AM5706、我们已处理 PMIC、因此 PMIC 不会停止为处理器供电。 现在、在项目 CCXML 文件中、当我们选择5706作为"板或器件选项"时、CCS 不会要求 GEL 文件、但对于 EVMAM572x、CCS 会获取 GEL 文件。

我的问题是:

  • 我们是否需要 GEL 文件连接到具有 AM5706的目标
  • 如果需要、我们可以使用 AM572x GEL 文件进行初始化
  • 我们尝试使用 AM572X GEL 文件连接到目标内核 A15_0、但 CCS 从 AM572x_DAP_STARTUP.gel 文件抛出错误
  • 由于我们不使用建议的仿真器 XDS-100,而是使用 Blackhawk,因此它在连接目标方面是否有任何影响。

请提供有关连接到目标板的指南。

此致、

Sarath