This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:在 CCS9.3中启动为 AM5706实现的目标配置时出现初始启动 GEL 文件问题

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182389/am5706-initial-startup-gel-file-issue-when-launching-the-target-configuration-made-for-am5706-in-ccs9-3

器件型号:AM5706

您好!

在我们的定制板中、我们使用 AM5706 Sitara 处理器、在目标配置 CCXML 文件中、我们选择 连接作为 Blackhawk 560v2 USB 系统跟踪仿真器、器件类型为5706。 我们将绕过未使用的内核、仅保留 A15_0内核并选择 SDK 路径 D:\ti\ccs930\ccs_base\emulation\boards\am571x\gel 下提供的 GEL 文件 AM570x_cortexa15_cpu0_startup.gel。 目标已启用、当我们尝试连接到 A15_0内核时、出现以下提到的错误:

CS_DAP_DebugSS:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标无法在(*(unsigned int *) 0x80031804@@@ data)&0x2)[AM571x_DAP_STARTP.GEL:238](在 DPLL_dbgss_config_board ()[AM571x_DAP_STARTUP (0x1170)时:无法连接到目标 PC。  

用于此目标连接    的 GEL 文件为 AM570x_cortexa15_CPU0_STARTUP、AM571x_CS_DAP_PC_Utility、AM571x_DAP_STARTUP、AM571x_ICEPickD_Utility。

不知道我们在哪里进行了错误配置、无法连接到目标。 请提供如何连接到 AM5706的 A15_0内核的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    请确认以下几点:

    1) 1)检查电路板是否未从任何其他引导模式引导
    2) 2)检查电路板是否处于非引导模式
    3) 3)检查 GEL 文件是否正确链接。

    此致、
    Parth