This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:性能/使用情况测量工具

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180735/tda4vm-performance-usage-measurement-tool

器件型号:TDA4VM

你(们)好

我们需要测量内核加载后的使用情况。

我们使用的是"tisdk-Tina-image-j7-evm"目标文件系统。

请告诉我们是否有任何基于 Linux 的工具/应用程序来测量内核加载后所有内核的使用情况。

此致

Gajanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gajanan、您好、

    微型文件系统将只有基于总线盒的最小实用程序。 如果您要测量负载、则必须复制顶部实用程序及其依赖项
    从默认 FS 到 Tiny FS 的库或最好使用默认 Arago rootfs 来测量性能。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、keerty、

    感谢您的回复。
    只有当我们获得终端访问权限时、才可以使用此顶级实用程序。 在初始化应用程序期间测量负载的任何可能操作、直到我们能够访问终端 shell。 例如、假设加载所有模块和应用程序需要初始的10秒才能在 uboot 后获得终端访问。

    此致

    Gajanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gajanan、

    否、U-Boot 上没有任何应用程序。

    此致、

    基尔西