This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:如何在内核下运行 am62-mcU-r5f0_0-fw

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182121/processor-sdk-am62x-how-to-run-am62-mcu-r5f0_0-fw-under-kernel

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

尊敬的 TI 团队:

   我是 Valeo 的一名工程师、目前我正在开发一个基于 am62x 芯片的项目。 目前、我们需要基于 am62x R5内核进行开发工作。  我获得了 MCU-SDK (MCU_PLUS_SDK_am62x_08_05_00_15)并导入到 CCS 中。 我编译了一个 am62-mcu-r5f0_0-fw 的映像、并 将其放入/lib/firmware 路径中。 然后、我运行命令 echo start > /sys/class/remoteproc0/state,、但我没有发现 R5映像已执行。

R5 FW 映像的工作方式是否与此类似?  可以支持我吗?