This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:DRA829V

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, TUSB8020B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181196/dra829v-dra829v

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

您好!

下面关于 DRA829V 处理器的几个问题。

我们的产品上将有三个 USB 端口。

*一个 Type-C USB 端口连接到 SERDES3块

*两个 USB 主机 A 型端口。

我的问题是关于两 个 USB 主机 A 型端口以及如何连接它们。

现在、我已将 USB 主机连接到 SERDES1块、然后我计划使用 USB 集线器(TUSB8020B)创建两个 USB 主机端口。

我想知道我是否需要使用 USB 集线器、或者是否可以使用两个 SERDES 块来创建 USB 主机端口、例如

*一个连接了主机的 USB 类型 A SERDES1

*一个 USB 类型 A 主机连接的 SERDES2

然后是 USB Type C、如上所述

*一个 Type-C USB 端口连接到 SERDES3块

这是否起作用?

此致
Goran

Q1; 是否可以在一个串行器/解串器块上同时运行2个超高速 USB 端口?
我们希望从 一个串行器/解串器块支持两个 USB 主机端口、而不是使用一个 USB 3.0、并且需要添加和外部 USB 集线器、如 TUS8020。

谢谢!


此致

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、  

    [引用 userid="479657" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181196/dra829v-dra829v "]

    我的问题是关于两 个 USB 主机 A 型端口以及如何连接它们。

    [/报价]

      我的同事将就此问题向您回复。

    [引用 userid="479657" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181196/dra829v-dra829v "]

    *一个连接了主机的 USB 类型 A SERDES1

    *一个 USB 类型 A 主机连接的 SERDES2

    然后是 USB Type C、如上所述

    *一个 Type-C USB 端口连接到 SERDES3块

    这是否起作用?

    [/报价]

    DRA829V 支持两个 usb3.0实例  

    USB3SS0可以连接  SerDes 0或 SerDes 3,一次只能使用一个 Seredes  

    USB3SS1可以 连接 串行器/解串器1或串行器2,不能同时使用  ,因为 它们都 连接到多路复用器,所以只能选择一个串行器/解串器。

    [引用 userid="479657" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181196/dra829v-dra829v;是否 可以在一个 SerDes 块上同时运行2个超高速 USB 端口?
    [/报价]

     不支持、仅可使用一个超高速器件端口(串行器/解串器0或3上的 usbss0、串行器/解串器1或解串器2上的 usbss1)

    此致  

    Diwakar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    BR

    Goran