https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181196/dra829v-dra829v
器件型号:DRA829V主题中讨论的其他器件: TUSB8020B
您好!
下面关于 DRA829V 处理器的几个问题。
我们的产品上将有三个 USB 端口。
*一个 Type-C USB 端口连接到 SERDES3块
*两个 USB 主机 A 型端口。
我的问题是关于两 个 USB 主机 A 型端口以及如何连接它们。
现在、我已将 USB 主机连接到 SERDES1块、然后我计划使用 USB 集线器(TUSB8020B)创建两个 USB 主机端口。
我想知道我是否需要使用 USB 集线器、或者是否可以使用两个 SERDES 块来创建 USB 主机端口、例如
*一个连接了主机的 USB 类型 A SERDES1
*一个 USB 类型 A 主机连接的 SERDES2
然后是 USB Type C、如上所述
*一个 Type-C USB 端口连接到 SERDES3块
这是否起作用?
此致
Goran
Q1; 是否可以在一个串行器/解串器块上同时运行2个超高速 USB 端口?
我们希望从 一个串行器/解串器块支持两个 USB 主机端口、而不是使用一个 USB 3.0、并且需要添加和外部 USB 集线器、如 TUS8020。
谢谢!
此致
Goran