主题中讨论的其他器件:AM4372
您好!
我将迁移到较新的内核版本。 5.10从5.4开始。 我能够引导电路板并加载文件系统并使控制台正常工作。 但是、显示屏不会出现、而只是背光打开。
我在控制台上看到 此错误:无法找到 DSS 平台设备。
下面是 DSS 的 Linux 配置。
CONFIG_FB_OMAP2_DSS_init=y
CONFIG_FB_OMAP2_DSS=y
CONFIG_FB_OMAP2_DSS_debug=y
未设置# CONFIG_FB_OMAP2_DSS_DebugFS
CONFIG_FB_OMAP2_DSS_DPI=y
未设置# CONFIG_FB_OMAP2_DSS_VENC
# CONFIG_FB_OMAP4_DSS_HDMI 未设置
未设置# CONFIG_FB_OMAP5_DSS_HDMI
未设置# CONFIG_FB_OMAP2_DSS_SDI
未设置# CONFIG_FB_OMAP2_DSS_DSI
CONFIG_FB_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=0
CONFIG_FB_OMAP2_DSS_SLEEP_After _VENC_RESET=y
请注意。 显示器在我的旧版内核版本5.4中工作正常。
请帮助。
Thx、
Kiran。
下面是比较快照,它显示了 DTS 文件中 lcd0之间的一些差异(左侧:内核5.10,右侧内核5.4)。 即使兼容的灯串也是不同的。 我曾尝试过为 lcd0复制较旧的 DTS 段、但未成功。
附加日志和 DTS 文件以供参考。
e2e.ti.com/.../DTSv5.10.zipe2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_12_2D00_14_5F00_15_2D00_58_2D00_40.log