This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:板载时钟和 PLL 设置

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182249/tms320c6455-on-board-clock-and-pll-settings

器件型号:TMS320C6455

我的客户 希望添加 TMS320C6455BCTZ2、这是一个1.2GHz 器件、可替代 TMS320C6455BCTZ。 显然、1.2G 器件应该是1G 器件的直接替代器件、而无需更改板载时钟或 PLL 设置。 我缺少什么吗? 我没有注意到数据表中有任何内容表明部件的运行速度不能低于其标记的速度。 我也没有看到任何迹象表明内部寄存器随速度等级而变化。

请提供任何援助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在1.0GHz 下运行1.2GHz 速度等级器件时不应出现任何问题。

    我不熟悉该器 件的详细信息、但我知道在最终生产测试流程中、多个 TI 器件将其速度等级信息编程到了内部电子保险丝中。 某些软件包可能会读取此信息并自动将器件工作频率配置 为其最大额定工作频率。  因此、我建议您研究 您的软件如何配置器件工作频率、并在您希望系统继续以1GHz 运行时进行必要的调整。

    此致、
    Paul