This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:如何在 DM8127中启用 Wl1837模块?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1179235/tms320dm8127-how-to-enable-wl1837-module-in-dm8127

器件型号:TMS320DM8127
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODWL1271

您好、先生、

根据  WiLink8 Linux Wi-Fi 驱动程序 R8.8版 用户指南 文档、我们正在设计 DM8127 EVM 和 IPNC_RDK 中添加了所有文件。

以下是在 ifconfig wlan0运行时收到的错误

root@ti81xx:// cd /usr/sbin/w
wlconf/wpa_cli wpa_passphrase wpa_supplicant
root@ti81xx:// cd /usr/sbin/wlconf
root@ti81xx:/usr/sbin/wlconf ls
Android.mk wl1271-fw-multirole-plt.bin
Makefile wl1271-fw-multirole-roc.bin
自述文件 wl1271-nvs.bin
conf.h wl127x-fw-4-mr.bin
configure-device.sh wl127x-fw-4-plt.bin
CRC32.c wl127x-fw-4-sr.bin
crc32.h wl128x-fw-4-mr.bin
default.conf wl128x-fw-4-plt.bin
dictionary.txt wl128x-fw-4-sr.bin
Example.conf wl128x-fw-multirole-plt.bin
example.ini wl128x-fw-multirole-roc.bin
main.c wl18xx-conf-default.bin
official_inis wl18xx-conf-dump.txt
struct.bin wlconf-toggle-set.sh
测试 wlconf.h
root@ti81xx:/usr/sbin/wlconf #./configure-device.sh

请提供以下信息。

您是否正在使用 TI 模块? [y/n]:y
芯片类型是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837或0表示未知]:1836 ^H7
请输入1801/1805/1807/1831/1835/1837或0以查找未知。
芯片类型是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837或0表示未知]:1837
是否应适用日本标准? [y/n]:n
安装了多少个2.4GHz 天线? [1/2]:2.
安装了多少个5GHz 天线(使用2个天线需要适当的开关)? [0/1/2]:1.
rmmod:错误:模块 wlcore_SDIO 当前未加载
./configure-device.sh:第278行:./wlconf:无此类文件或目录
./configure-device.sh:第282行:./wlconf:无此类文件或目录
/configure-device.sh:第283行:./wlconf:无此类文件或目录
./configure-device.sh:第284行:./wlconf:无此类文件或目录
/configure-device.sh:第285行:./wlconf:无此类文件或目录
/configure-device.sh:第286行:./wlconf:无此类文件或目录

--------------------------------------

器件已成功配置。
TI 模块:Y
芯片风味:1837
使用的基本 INI 文件:/usr/sbin/wlconf/official_inis/WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini
安装的2.4GHz 天线数量:2.
安装的5GHz 天线数量:1.
多元化支持:Y
SISO40支持:Y
适用的日本标准:N

--------------------------------------

root@ti81xx:/usr/sbin/wlconf #[209.827214] cfg80211:世界监管领域 u pate:
[209.832437] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[209.836852] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_tantenna_gai n、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[209.84666] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 m BM)、(N/A)
[209.854709] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 m BM)、(N/A)
[209.862768] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 m BM)、(N/A)
[209.870828] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz AU 至)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[209.880372] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz AU 至)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[209.889915] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[209.898070] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 m BM)、(N/A)
[209.906131] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[211.025479] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[211.036398] wlcore:已加载
[211.635409] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[211.737924] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[211.753767] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪


root@ti81xx:/usr/sbin/wlconf ifconfig
Eth0 Link encap:以太网 HWaddr D4:F5:13:9A:8F:86
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
中断:170

LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
inet6 addr:::1%132688/128范围:主机
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

wlan0 Link encap:以太网 HWaddr E0:E5:CF:96:4F:6A
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

root@ti81xx:/usr/sbin/wlconf ifconfig wlan0 up
root@ti81xx:/usr/sbin/wlconf #[236.204870] wlcore:错误 ELP 唤醒超时!
[236.209266]------ [在此处剪切]-----
[236.21409]警告:CPU:0 PID:53 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:811 wl12xx_queue_recovery_work。part.9+0x6c/0x70 [wlcore]()
[236.226365]链接的模块:wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 wlcore_SDIO
[236.2333330] CPU:0 PID:53 Comm:kworker/U2:1未被污染4.4.12 #1
[236.23944]硬件名称:通用 TI81xx (平展器件树)
[236.246175]工作队列:phy0 ieee80211_reconfig_filter [mac80211]
[236.252217]回扫:
[236.254708][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[236.262338] r7:bf0e2RF206:0000032b R5:00000009 R4:00000000
[236.268085][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
[236.275374][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b4)
[236.283509][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
[236.29234] R8:bf0fff40 r7:ffe6e2 R6:00000000 R5:c06f1980 R4:c2bf2b80
[236.299243][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work.part.9+0x6c/0x70 [wlcore])
[236.310155][ ](wl12xx_queue_recovery_work.part.9 [wlcore])从[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x1c/0x20 [wlcore])
[236.32239] R5:c06f1980 R4:c2bf2b80
[236.326173][ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wl1271_ps_elp_wakeup+0xdc/0x1d8 [wlcore])
[236.337523][ ](wl1271_ps_elp_wakeup [wlcore])、来自[ ](wl1271_op_configure_filter+0x5c/0x12c [wlcore])
[236.348720] R10:c2bf2bb8 R9:00000000 R8:c281debc r7:c2a5db40 R6:c2bf2b80 R5:bf0e02b8
[236.356639] R4:c2bf23c0
[236.359458][ ](wl1271_op_configure_filter [wlcore])从[ ](ieee80211_configure_filter+0x150/0x1b4 [mac80211])
[236.371440] R10:c3002000 R9:00000000 R8:c3002000 r7:00000000 R6:c2a5db40 R5:bf0e02b8
[236.379358] R4:c2bf23c0
[236.382252][ ](ieee80211_configure_filter [mac80211])、来自[ ](ieee80211_reconfig_filter+0x14/0x18 [mac80211])
[236.394147] r7:c2b50400 R6:00000000 R5:c2819500 R4:c2bf2738
[236.400057][ ](ieee80211_reconfig_filter [mac80211])、来自[ ](Process_One_Work+0x118/0x3d8)
[236.410306][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x60/0x528)
[236.418449] R10:c3002000 R9:c2819500 R8:00000088 r7:c281c000 R6:c3002010 R5:c2819518
[236.426370] R4:c3002000
[236.428930][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xdc/0xf4)
[236.436199] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0044de0 R6:c2819500 R5:c281a700
[236.444099] R4:00000000
[236.446676][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[236.453929] r7:00000000 R6:00000000 R5:c004a2a4 R4:c281a700
[236.459660]--[结束线迹 c7abad7013b2ddfb ]--
[236.515444] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.48
[236.522279]-------- [在此处剪切]-----
[236.527104]警告:CPU:0 PID:53 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/io.h:65 wlcore_set_partition+0xa4/0x47c [wlcore]()
[236.538044]链接的模块:wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 wlcore_SDIO
[236.545022] CPU:0 PID:53 Comm:kworker/U2:1被污染:G W 4.4.12 #1
[236.552539]硬件名称:通用 TI81xx (平展器件树)
[236.558754]工作队列:phy0 wl1271_recovery_work [wlcore]
[236.564182]回溯:
[236.56685][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[236.574287] r7:bf0eae4 r6:00000041 r5:00000009 r4:00000000
[236.580030][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
[236.587315][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b4)
[236.595477][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
[236.604301] R8:c3002000 r7:c2b50400 r6:bf0fff40 R5:bf122068 R4:c2bf2b80
[236.611181][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wlcore_set_partition+0xa4/0x47c [wlcore])
[236.621048][ ](wlcore_set_partition [wlcore])、来自[ ](wl1271_recovery_work + 0x74/0x5a0 [wlcore])
[236.631722] R6:c2bf2bb8 R5:c2bf2b80 R4:c2bf2e1c
[236.636483][ ](wl1271_recovery_work [wlcore])从[ ](Process_One_Work+0x118/0x3d8)
[236.646110] R10:c3002000 R9:00000000 R8:c3002000 r7:c2b50400 R6:00000000 R5:c2819500
[236.654012] R4:c2bf2e1c
[236.656587][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x60/0x528)
[236.664712] R10:c3002000 R9:c2819500 R8:00000088 r7:c281c000 R6:c3002010 R5:c2819518
[236.672630] R4:c3002000
[236.675205][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xdc/0xf4)
[236.682457] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0044de0 R6:c2819500 R5:c281a700
[236.690375] R4:00000000
[236.692932][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[236.700201] r7:00000000 R6:00000000 R5:c004a2a4 R4:c281a700
[236.705930]--[结束线迹 c7abad7013b2ddfc ]--
[236.710578] wlcore:向下
[236.757505] ie80211 phy0:请求硬件重新启动
[237.181990] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[237.287989] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)



谢谢您、

此致、

Ramachandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延表示歉意。 看起来 WiFi 接口已经启动。 您是否尝试建立 WiFi 连接?

    是否确定您已严格遵循 R8.8指南? 您使用的固件看起来很旧。