This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:"DDRSS 寄存器配置工具"打开需要很长时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182152/tda4vm-ddrss-register-configuration-tool-takes-very-long-to-open

器件型号:TDA4VM

您好!

当我下载该工具时、在 Excel 工作表打开之前需要很长时间(SPRACU8A_Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool.xlsm)。  
www.ti.com/lit/zip/spracu8

在我的 PC 上、加载需要~5分钟。  但客户报告说、在他们的 PC 上需要将近45分钟的时间。  

Excel 本身是否有问题?  

当我将其保存为"Excel 二进制工作簿"格式后、它将在几秒钟后打开。  如果这是解决方案、我们是否可以将工作表更改为此格式?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我们知道、打开它需要很长时间。 文件没有任何问题-它非常大、有多个公式。 由于我们为具有2个或4个 DDR 子系统的新器件复制了内容、打开的时间变得非常明显。  

    我们将研究使用二进制格式作为默认格式以及其他优化。  

    谢谢、
    Kevin