This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IVA-HD 子系统功能

Guru**** 2554920 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180536/am5728-iva-hd-subsystem-function

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:AM5748

您好的支持团队、

请告诉我以下各项是否可行
在使用 AM5748的 IVA-HD 子系统进行捕获后、是否使用 H.264进行压缩?

1.在视频中插入固定文本字符串(所有帧中同一位置的相同文本)。

2.在视频的每一帧中插入任何文本字符串(所有帧的同一位置中的同一文本)。

3.将一天中的时间插入视频。

4.通过将捕获的图像旋转90度来创建视频。

5.获取帧丢失的信息。

6.切换输出文件以避免帧丢失。

7.自动将指定的帧保存为缩略图。

8.以逐帧格式输出视频。

如果 AM5728无法实现这些目标、请告知我们是否有可在其他器件上实现这些目标的推荐产品?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    请找到我的回答:

    1) 1)不可以、这是通过 IVAHD 无法实现的、您需要使用 GStreamer 或图形覆盖来实现这一点

    2) 2)与1相同

    3) 3)与1相同。

    4) 4)旋转不受 IVAHD 支持、可通过 VPE 完成。

    5) 5)帧压降通常由高级应用检测。 IVAHD 将运行至完成。

    6) 6)不理解这一点、但看起来不受支持。

    7) 7)您需要使用 VPE 或其他处理元素保存缩略图

    8) 8)视频已经是来自 IVAHD 的逐帧输出。

    AM57能够做到这一点、但 IVAHD 无法做到这一点。 它将需要更高级别的应用程序和其他 IP 协同工作。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您的回复!
    我将与我的客户分享您提供的信息
    并将再次检查如何设置可实现的功能。

    此致、
    卡纳