我们的应用是对 UPPA 和 uPPB 通道进行编程、以定期接收4096个采样@ 1msec 速率的块。
uPP 配置为双通道 Rx 模式、UPPA 为8位模式、uPPB 为16位模式、使能和启动信号被启用、等待信号被省略、时钟信号由 FPGA 持续生成。
尽管 uPP 外设按照 TI 参考手册中描述的分步过程进行了初始化、但在复位周期内会观察到不稳定的 DMA 传输、例如一个或两个通道缺少 DMA 传输、或者通道间的 DMA 传输未同步。
该主题是否存在任何已知问题? TI 可以提供哪些帮助来帮助调试该问题?
初始化期间丢失 uPP 时钟信号是否会导致与我们的问题类似? (即不稳定的 DMA 传输)
请注意、在应用启动期间、我们根据分步过程(步骤1-7)执行 uPP 外设初始化、并在启动结束时对 DMA 传输进行编程(步骤8-10)、此时一切都应准备好开始 uPP 接收。