This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:EDMA 教程

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653924/tmdsevm572x-edma-tutorial

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件:AM5728

我 正在一起阅读 EDMA 和 IPC 用户指南以及 AM5728技术参考、尝试找出在 PRU 和 DSP 上启动 DMA 和通知(中断?)的正确方法 完成后处理 DSP 和 ARM。 您是否知道一个教程、其中将这些元素整合在一起、以缩短我的研究阶段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard
    您能否进一步详细说明您的用例
    >>在 PRU 和 DSP 上启动 DMA 和通知(中断?)的正确方法

    此外,您能否告诉我们您使用的是什么操作系统,是 Linux 在 ARM 端还是 RTOS 在 DSP 端?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard
    我在浏览打开/未解析的线程列表、这是突然出现的。 我们没有收到您的回复、因此我将此标记为 TI 认为已解决。
    如果您未能在此方面取得进展、请随时打开另一个主题或回复。

    此致
    Mukul