Other Parts Discussed in Thread: DRA725
主题中讨论的其他器件:DRA725
工具/软件:Linux
您好:
BSP:GLSDK 7 03 00 03
J6Eco Dra725板、并连接了4个摄像头。
我按如下方式测试 dmabuftest:
dmesg | grep vip
[0.558462] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[0.575063] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[0.575147] vip1-s0:使用 subdev ov1063x 11-0030进行捕获
[0.575683] vip1-s0:VIP Device 注册为/dev/video1
[0.575746] vip1-s1:使用 subdev ov1063x 13-0030进行捕获
[0.576023] vip1-s1:注册为/dev/video2的 VIP 器件
[0.576081] vip1-s0:使用 subdev ov1063x 12-0030进行捕获
[0.576356] vip1-s0:注册为/dev/video3的 VIP 设备
[0.576414] vip1-s1:使用 subdev ov1063x 14-0030进行捕获
[0.576680] vip1-s1:VIP 器件注册为/dev/video4
dmabuftest -s 4:1920x1080 -d /dev/video1 -c 1280x720@NV12 //ok
dmabuftest -s 4:1920x1080 -d /dev/video2 -c 1280x720@NV12 //ok
dmabuftest -s 4:1920x1080 -d /dev/video3 -c 1280x720@NV12 //无法显示任何内容,屏幕为黑色。
dmabuftest -s 4:1920x1080 -d /dev/video3 -c 1280x720@YUYV //ok
dmabuftest -s 4:1920x1080 -d /dev/video4 -c 1280x720@NV12 //无法显示任何内容, 屏幕为黑色。
dmabuftest -s 4:1920x1080 -d /dev/video4 -c 1280x720@YUYV //ok
不是错误?
谢谢。
Kevin