This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:内核内部错误

Guru**** 2982590 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657207/linux-am5728-kernel-internal-error

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: BeagleBoard-X15

工具/软件:Linux

您好、智能 Sitarra 用户!

我们有一个定制的 AM5728板、它几乎是 EVM 的直接副本。 某些系统偶尔会无法启动。 调试端口发生时、我们几乎从未连接过、这种情况很少见。 但是、我们发现有时由于内部错误而无法启动。

我将附加整个日志、但下面是我认为有趣的位:

[12.349002]无法处理虚拟地址00002248的内核分页请求
[12.356265] PgD = c0003000
[12.356274][00002248]* PgD=80000080004003,* PMD=00000000
[12.356281]内部错误:Oops:205 [#1]抢占 SMP ARM
[12.356381]模块链接在: sha512_generic uvcvideo videobuf2_vmalloc sha1_generic MD5 CBC sha256_generic hmac drbg 蓝牙4 rpmsg_proto rpmsg_pru rpmsgc xhci_plat_hci_husbcore dwc3 udp_core evmac dev_prop_pru_pru_tcpu_pru_gp_remote_mas pote_remote_remote_pote_pote_remote_remote_pote_remote_pote_remote_pote_pote_remote_pote_remote_pote_remote_pote_remote_pote_remote_pote_pote_remote_remote_pote_pote_remote_remote_pote_remote_pertages_pruap_pruap_pruap_pruap_pruap_pruap_pruap_pruap_pruap_ cmemk (O) ipv6 autofs4.
[12.356388] CPU:1 PID:6 Comm:kwork/U4:0被污染:G O 4.4.3.32-gadde2ca9f8 #1
[12.356390]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[12.356402]工作队列:Events_unbound flush_TO_ldisc
[12.356407] task:ef885900 ti:ef8a4000 task.ti:ef8a4000
[12.356416] PC 位于 n_tty_receive_buf_common+0x7c/0xa60
[12.356422] LR 位于 n_tty_receive_buf_common+0x78/0xa60

Google 在"n_tty_receive_buf_common+0x"上搜索时会显示几个链接、表明这是内核中的竞争条件。 是否有人可以确认这一点、我是否应该要求我的软件用户执行任何操作、例如应用补丁或更新内核?

日志:e2e.ti.com/.../500_2D00_0040_5F00_test_2300_46.txt

感谢你们的帮助!

马德曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向 Google 结果添加链接:
    www.spinics.net/.../ 是一组线程的索引
    www.spinics.net/.../msg32188.html 是似乎在谈论竞争状态的线程的顶部、可能是修补程序(?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您能否在以下网址检查上一个 Processor SDK Linux 版本 v4.02是否出现此问题:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    还在附加的引导日志中发现可疑消息:
    [失败]启动加载内核模块失败。
    因此、请注意在构建和安装模块时出现的错误。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次引导时、我都会收到失败的消息、成功与否。 挤占错误/系统挂起只会在中发生一次、比如50次启动、并且只会在某些系统上发生(据我们所知)。

    让我问一个不同的问题:当出现这条"需要重新启动"消息时、我是否可以执行任何测试来查看 DDR3和外设是否正常工作? 很明显调试通信仍在运行、所以我可以进行一些查询吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我很抱歉耽误您的回答。 在没有硬件的情况下很难调试此问题、但我比较了 Linux 内核中的 TTY 驱动程序源代码- 4.4.32 (您正在使用)和 Linux 内核4.9.59 (上一个 Processor SDK 4.02中使用的内核)、并找到了可能与所述崩溃相关的更改。 因此、我建议您使用 Processor SDK 4.02.00.09来测试电路板的行为。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    SW Guy 说、使用新的 Linux 内核进行重建非常重要。 电路板上的所有内容与 EVM 不匹配:不同的 DDR3芯片、少一个以太网 PHY、将 USB 集线器移至 USB2端口(并更改为 USB2集线器)、使用 GPMC 而不是视频输出。 当我们构建当前版本时、我们的顾问花了大约3个月的时间将所有版本整合在一起。 大概是第二次来会快一点、但我们仍然需要提供外部帮助。

    话虽如此,如果它修复了启动错误,管理层将为外部帮助付费。 您能描述一下您认为正在发挥作用的变化吗? 这将有助于我说明管理部门如何取出钱包。

    此外、我们今天遇到了类似的启动错误、最终的行为略有不同 我将把它发布到这个主题的新帖子中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加此帖子以描述类似但新的启动失败。 在这种情况下、发送"修复递归故障但需要重新启动!"后 它不仅停止了。 相反、它似乎尝试在 I2C 上执行某些操作并且失败。 它似乎正在尝试与 PMIC 通信:

    [15.008886] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [16.048899] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [17.08888883] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [17.108932] Palms-GPIO 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio:reg 0x05写入失败、-110
    [18.128884] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [21.168897] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [22.208897] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [23.248899] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [26.288896] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [27.328897] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [28.368896] omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [29.408883] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [29.428927] Palmas-GPIO 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio:reg 0x04写入失败、-110
    [30.448883] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [30.468923] Palms-GPIO 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio:reg 0x04写入失败、-110
    [33.1388859]信息:RCU_sched 检测到 CPU /任务上的停转:
    [33.144383] 1-...:(0个周期这个 GP) IDLE=771/140000000000000/0 softirq=3942/3942 fqs=2092
    [33.152855](由0检测到、t=2102个 Jiffies、g=-46、c=-47、q=1)
    [33.158809] CPU 1的任务转储:
    [33.162049] kworker/U4:1 D c06061c8 0 72 0 0x00000000
    [33.168452]回溯:
    [33.170914]由于帧指针错误、回扫中止
    [33.177055]信息:RCU_PREOST_DEP占用 在 CPU/任务上检测到的停转:
    [33.182750] 1-...:(后面有1个 GPS) IDLE=771/140000000000000/0 softirq=3941/3942 fqs=2091
    [33.190959](由0检测到、t=2104个 jiffies、g=379、c=378、q=339)
    [33.197086] CPU 1的任务转储:
    [33.200324] kworker/U4:1 D c06061c8 0 72 0 0x00000000
    [33.206725]回溯:
    [33.209188]由于帧指针错误、回扫中止
    [33.488916] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [34.528915] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [35.568894] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [35.588914] Palms-GPIO 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio:reg 0x05写入失败、-110
    [36.608897] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [39.648916] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [40.688894] omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [40.708913] Palms-GPIO 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio:reg 0x04写入失败、-110
    [41.728893] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [42.768912] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [45.808917] OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [46.848915] omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
    [47.888915] OMAP-i2c 48070000.i2c:控制器超时

    或者可能有多个线程尝试运行。 它肯定没有响应 Enter 键-我们在按下复位开关之前没有尝试任何其他操作。

    我们要做的是查看控制台是否可以在出现"需要重新启动"消息后与处理器进行通信、因此我们(通过"我们"、我是指一个很差的实习生、他为我发现了所有这些错误)继续重启系统以再次引发启动错误。 假设我们这样做、我们应该看什么? 检查 dev 目录? 还有什么可能指向未加载的内容的东西?

    谢谢!
    马德曼

    (另请参阅此主题中的我的其他回复)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Michael、您是否能够跟踪内部错误的原因?
    您是否有机会尝试使用4.9内核切换到更高版本的 SDK?
    发送"Recurive fault message..."是什么意思? 您的团队是否使用带有4.4内核的原始 SDK 达到了这一点?

    昨天、我在我们的自定义电路板上遇到了类似的问题(但显然涉及不同的模块)内部错误、该问题复制了572x EVM 修订版 A3原理图、请参阅下面的内容。 我想知道这个问题现在是否经历得更广泛、以及一些常见的原因是什么。

    昨天1/6启动时发生了这种情况、因此我现在将其归类为间歇性的。

    完全披露、我正在运行 beagleboard.org 上的 debian 8.10和 kernel 4.4.4.110-ti-r142。 当我在这里提出问题时、我切换到最新的 TI SDK、但由于这似乎是间歇性的/很难重现、

    您是否会考虑查看我的内核引导/FS 安装日志以及 Michalel 的日志?

    我还在 beagleboard.org 上发布了此信息、以查看是否有人遇到/看到过此情况。

    谢谢!!!!

    Jeff

    [9.999478]无法处理虚拟地址00002248的内核寻呼请求

    [0.006772] PgD = c0004000

    [10.009402][00002248]* PgD=00000000

    [10.013025]内部错误:Oops:17 [#1] SMP ARM

    [10.017747]中链接的模块:snd_soc_simple_card etnaviv snd_soc_omap_hdmi 音频 FTDI_SIO usbseris

    [10.057143] CPU:1 PID:6 Comm:kwork/U4:0未被污染4.4.4.110-ti-r142 #9
    [10.064128]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [10.070251]工作队列:Events_unbound flush_TO_ldisc
    [10.075238] task:ee16a080 ti:ee188000 task.ti:ee188000

    [10.080657] PC 位于 n_tty_receive_buf_common+0x84/0xa68

    [10.085991] LR 位于 DOWN_READ+0x1c/0x4c
    [10.089926] PC:[ ] LR:[ ] PSR:200f0013
    [10.089926] sp:ee189e18 IP:ee189e00 FP:ee189e84
    [10.101449] R10:ed4b7c00 R9:ee03d000 R8:ee03d014
    [10.106651] r7:ed4b7c00 r6:ed4b7d84 r5:ed4b7c80 r4:c0af0c30
    [10.113241] r3:00002000 r2:00000000 r1:ee69e0a0 r0:00000000
    [10.119793]标志:模式 SVC_32 ISA ARM 段无时 FIQ 上的 nzCv IRQ
    [10.126954]控制:10c5387d 表:ad53c06a DAC:00000051
    [10.132720]进程 kworker/U4:0 (pid:6、栈限制= 0xee188218)
    [10.139009]堆栈:(0xee189e18至0xee18a000)
    [10.143380] 9e00: ed4b7c80 ee189e28
    [10.151589] 9e20:c00867a4 00020001 ed4b7d84 55555556 ee16a44c c1011a48 c0af0c30 c100d300
    [10.159798] 9e40:00002000 00000000 00000000 ee69e0a0 00000003 00000000 ee189e8c ee69e000
    [10.168008] 9e60:00000001 e03d004 ed4b7c00 e03d014 e03d000 c0676d4c ee189e189c ee189e88
    [10.184425] 9ea0:c0aac9a0 ee5b09c0 ee189ed4 ee03d004 ee0b5f80 ee03fc00 00000000 ee022b00
    [10.192635] 9ec0:c10e5fd8 ee022b05 ee189f14 ee189ed8 c005fee4 c067a968 ee188000 c0061030
    [10.200846] 9ee0:ee189efc 00000000 c0061030 ee0b5f80 ee0b5f98 ee03fc00 00000088 ee03fc14
    [10.209055] 9f00:ee188000 ee03fc00 ee189f54 ee189f18 c0060284 c005fd9c c1033e04 c0d48010
    [10.217264] 9f20:ee188000 c10e5bb9 00000000 00000000 e0b7400 ee188000 e0b5f80 c0060224
    [10.225473] 9f40:00000000 0000e189f20e189f58 c00664a8 c0060230 00000000 2dd1a000
    [10.233683] 9f60:ee0b5f80 00000000 ee189f6c ee189f6c 00000000 ee189f7c
    [10.241892] 9f80:ee189f7c dc8ba66e c00747b4 ee0b7400 c0066390 00000000 00000000 00000000
    [10.250101] 9fa0:00000000 ee189fb0 c0010ef8 c006639c 00000000 00000000 00000000 00000000
    [10.258310] 9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [10.266518] 9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 00000000 08000000
    [10.274732][ ](n_tty_receive_buf_common)、来自[ ](n_tty_receive_buf2+0x24/0x2C)
    [10.283903][ ](n_tty_receive_buf2)、来自[ ](flush_TO_ldo+0xf0/0x13c)
    [10.292290][ ](flush_TO_ldisc)从[ ](Process_One_Work+0x154/0x494)
    [10.300588][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x60/0x548)
    [10.308712][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0x118/0x130)
    [10.316140][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [10.32332]代码:e50b2030 e50b3034 eb10e2f3 e51b3044 (e5930248)
    [10.329557]--[结束线迹406ed7c803d6bcc7 ]--

    [10.33587] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffffffec.(无法处理虚拟地址 ffffffec 的内核分页请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    我们还没有找到解决办法。 我们发现启动失败的方式不止一种。 我们正在尝试查看是否涉及任何硬件问题、因此我们已开始检测复位信号和内核电压轨、以查看我们是否可以捕获与启动故障相关的定序错误。 这是一项单调的重复性工作、这就是我感谢我的雇主为实习生提供帮助的原因! 但是,到目前为止还不幸运。

    我们的软件人员进行了一些更改、使我们的启动故障率降至1%左右。 不够好,但现在还可以忍受。
    其中一个与 DSP 有关-软件在我们第一次尝试启动其中一个 DSP 时挂起。 注释掉一行代码即可修复该问题。 我不记得细节、但我可以在需要时四处寻找。
    PRU 未启动时出现类似问题。 为此、SW 添加了一个检查、以确保 PRU 加载到 dev 文件夹中。 它在我们的应用程序启动之前运行。 如果 PRU 不在 dev 文件夹中、则此检查器会发出 reboot 命令。

    我们正在尝试获取软件资源、以使用最新版本重新构建 Linux 内核、但这需要数周的时间才能实现。

    如果学到任何东西、我将发布更多内容。 祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复!

    如果我们发现任何问题、或者我们从 BeagleBoard 社区收到任何问题、我会告诉您、因为这是我们当前使用的发行版作为基准。

    我们似乎有不同的、更短的模块链接在内核崩溃中、因此我想知道这些模块是否只是有问题的模块。

    此致、

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忽略了我们定制板的一点、就是通过 Pinmux 工具在 mux_data.h 中调整/定制 SPL 中的 IO 时序延迟。 我们与之交谈的 TI 支持工程师表示可能会发生奇怪的行为、并认为我们最终需要采取这一步骤。

    想知道这种间歇性内核崩溃、内部错误是否可能与 DDR3或其他组件接口中的错误时序/不兼容延迟有关???

    您是否偶然调整了定制硬件的 IO 延迟、或者只是采用了引脚多路复用工具或参考设计(例如572xEVM、IDK、BB-X15)的默认值? 我大部分时间都集中在焊盘配置上、而不是 IO 延迟上。 也许是时候关注后者了吗?

    谢谢!!

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Hyperlynx 上花了几天时间、在布局中调整了 DDR3和其他 I/O。 然后、固件工程师花了几天时间在内核中正确设置 DDR3。 我对此很开心。 尽管如此、我们仍在寻找间歇性不良信号、尤其是电源定序和复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Doyle,您是否找到原因和解决方案?

    BR、

    Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    每次出现内核内部错误时、您是否会看到基本上相同的控制台日志:

    例如?

    无法在同一虚拟地址处理内核分页请求?

    PgD =同一地址?

    *PgD =相同的解引用数据?

    链接的模块: 相同的模块列表?

    我最近没有听到 TI 提示音、因此我正在联系那里的人员、看看他们是否能够引导我们朝着正确的方向前进、IO 延迟问题、接线问题或其他问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我认为 BeagleBoard 的家伙、当他看到我们的内部错误控制台日志时、他也在想 DDR3。 我在那里交叉发布。

    如果这是 DDR3问题、为什么在内核启动后、但内核正在安装 FS 时、这会增加呢? 为什么 u-boot 或内核启动中没有问题?

    此外、如果 TI/BeagleBoard/BeagleBone Pundits 认为这是一个 DDR3问题、是否有测试工具可以运行扩展 DDR3测试以测试对 DDR3以及 IO Pad 配置的读取和写入?

    一位来自 Denx 的 u-boot 家伙说、TI 拥有5728的测试工具。 例如、我们简要介绍了5718 IDK、它附带了 SD 卡上的测试工具、该工具基于 DOS 或 TI-RTOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、仍在调查中。
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的同事重新浏览了日志(实习生是很棒的资源!)。 这是他发现的东西。 我们似乎有两种故障模式。

    我浏览了显示“Unable to handle kernel paging request”(无法处理内核分页请求)错误消息的5个故障的日志文件。

    系统首先显示消息 PC 处于 n_tty_receive_buf_common+0x7c/0xa60、然后有时在几行后的同一启动时也显示 PC 处于 kthread_data+0x10/0x18、有时它只显示消息 PC 处于 n_tty_receive_buf_common+0x7c/0xa60

    下面是我在日志文件中看到的内容、有时系统会在00002248和 ffffffec 处显示无法处理内核寻呼请求、只要地址是00002248–PC 在 n_TTY 上、当地址是 ffffec–PC 在 kthread 上。

    如果出现这两个错误消息、PgD 始终为 PgD = c0003000。
    *PgD 在这两种情况下都不同,但在所有故障下都是相同的。
    *PgD=80000080004003
    *PgD=80000080007003
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Mike、如果您解决了问题、请反馈。 我的定制板上有相同的问题、但我不知道如何测试。

    BR、

    Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael、

    将更新您在周五晚些时候提供的新信息上的 BeagleBoard 线程。 他们似乎在想外部 RAM/DDR3正在发生什么事情。

    我们需要在板上测试其他外设和功能、以便我们的应用团队可以运行其最新代码的测试、因此我们需要在后台运行此类代码。 但我仍在尝试跟踪它。

    此外、我还在寻找 TI 和其他地方的测试程序、希望能做一些扩展 DDR3测试。

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vefone、

    由于您遇到与 Micheal 相同的问题、我对您遇到的问题非常好奇?

    *您使用的是什么 SOC,5728?  

    *您使用的是什么 DDR3?  我们使用的是 Micron、

    MT41K256M16TW

    *如果控制台日志与我们看到的不同,或者故障模式是否相同,您是否也可以发布这些控制台日志?

    *发生的频率是多少?

    *您是否都花了时间专门针对您的定制硬件调优/计算 IO 延迟、或者您是否使用 TI Pinmux 工具的库存 IO 延迟值或引导加载程序的现有值?

     

    谢谢!!

    Jeff

    …

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    这里有一个关于 DDR3合规性测试的主题。 我没有参加过这些活动,所以我现在不知道这些活动是否与这个特定问题有关。 但它看起来有些材料可能是相关的。

    该主题引用了 sprac36.pdf、我在这里找到了 zip 存档文件、

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    e2e.ti.com/.../2249691。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一个链接是 EMIF 电子表格/工作簿。

    这是 TI 的相关应用手册文档:

    www.ti.com/.../sprac36a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 我们使用了电子表格并遵循了该应用手册。 我们使用的是1 GB 版本的 Micron DDR3、因此我们几乎必须定制所有产品。

    BTW、适用于 TI 应用的无耻插头:他们对原理图进行了非常透彻的审阅。 关注此主题的任何人:如果您尚未将您的设计发送给晶圆厂(或甚至可能已经发送)、一定要与您的 TI 代表合作、将您的原理图提交给应用工程师进行审核。 他们发现了很多问题、如果我处理这些问题、可能需要我数周时间才能跟踪。 我想网站的某个位置有一个链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jeff、我使用的是 AM5728。 我使用 的是 Micron MT41K256M16HA-125。

    以下是日志:

    e2e.ti.com/.../am5728-log.txt

    发生概率约为1000倍的三倍。 顺便说一下、并非所有电路板都有问题。

    *您是否都花了时间专门针对您的定制硬件调优/计算 IO 延迟、或者您是否使用 TI Pinmux 工具的库存 IO 延迟值或引导加载程序的现有值?

    不、我不对它进行测试。

    原因可能是?

    BR、

    Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Jeff、现在我正在使用 uboot 中的现有值。请勿更改它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vefone 发布日志和此信息!

    那么、您是否使用 uboot 中的现有值获得相同的错误率?

    如果我有疑问,您的设计是否是现有 TI 设计之一(例如 am572x EVM)的密件?

    我认为 TI 的 BSP 团队在开发各种开发板(例如572XEVM、5718IDK、5728IDK)时会遇到此错误。  

    如果是、TI 可以提供一些有关这些错误含义的线索、这将是很棒的!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    您使用的是哪个版本的 Linux 内核? 我的板位于4.4.3.32上、vefone 使用4.4.19。
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们使用的是为 BeagleBoard-X15增补的内核版本4.4.110、我们从 BeagleBoard.org 上基于 Debian 的映像开始。