This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频率分量 fron FFT 输出

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656638/frequency-component-fron-fft-output

尊敬的先生:

我在输入端有一个混合信号...通过使用 ADC、我对其进行了采样并采用这些采样来计算其 FFT。 再次应用 FFT 后、I m 以实部+虚部的形式获得样本输出。 我可以计算相位和幅度。 我的问题是如何在编码的帮助下计算频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanchan、

    FFT 将时域信号转换为频域(反之亦然)。 FFT 以2的幂为单位运行、每个数表示一个频率范围。 每个数据单元的宽度取决于用于捕获时域信号的采样率和 FFT 数据单元数:每个数据单元宽度=采样率/数据单元数。 以采样率为1MHz 的信号的16点 FFT 为例。 16点 FFT 的每个区间为62.5kHz 宽(1MHz/16)、从0Hz (DC)开始一直到采样率1MHz。

    如果进入 FFT 的信号仅为实数、那么您将观察到 FFT 中点(奈奎斯特频率)的对称性-您可以忽略中点以上的 FFT 结果、也可以利用这种对称性。

    FFT 输出在实部和虚部之间进行拆分。 您可以重新组合这两个、通过取每个部分平方和的平方根来获得幅度响应。

    HWAFFT AppNote: http://www.ti.com/lit/an/sprabb6b/sprabb6b.pdf 中提供了一些其他背景 信息、如果您搜索、也可以在各种网站上找到这些背景信息。

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    因此、我需要获取一组 FFT 样本 ouptut..from、我需要找到最大幅度指数。。。在指数中、幅度是乘以 bin frequnecy 的最大值。。。这将是输入信号的最终频率。。。我对了。。。这是我从您那里得到的 reply..plz 让我知道我的看法是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    plz 回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanchan、

    你明白了。

    要检测哪些频率具有最大的放大范围、您可以...
    *确保以大于目标最大频率2倍的采样率对信号进行采样
    *在短时间内将多个样本捕获到数组中(例如1024个样本)
    *使用该样本块执行 FFT
    *计算 FFT 实数和虚数输出的幅度(在每个索引上计算实数组和虚数组元素平方和的平方根)
    *在幅度数组中搜索具有最大幅度的索引(如果 FFT 的输入都是实数、则只需搜索数组的前半部分-后半部分将重复前半部分)
    *将该指数与每个频率单元的宽度相乘(宽度、单位为 Hz = ADC 采样率/单元数或 FFT 的大小)
    *您将得到能量最多的频率(实际上是一个频率范围)(幅度)。
    该频率范围的分辨率等于每个频率单元的宽度。 在上面的示例中、采样率为1MHz、FFT 长度为16点、分辨率为62.5kHz (1MHz/16)。 除非增大 FFT 的大小(或降低采样率或使用缩放 FFT 等技巧)、否则无法再缩小频率范围。

    此外、如果主要频率恰好位于两个频率单元的边缘、则其能量将分散在两个相邻的频率单元中。

    您可能还对 Goertzel 算法感兴趣、该算法是一种完全不同的方法、用于确定特定频率是否在信号中占主导地位。 它是用于检测按键音电话(DTMF)上预设的按钮的方法。

    希望这对您有所帮助、
    标记