请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 AIC32xx 编解码器只有一个 BCLK 和 FS 信号、当 AIC32xx 用作主器件时、如何将编解码器与 McBSP 连接以在双工模式下工作?
第一。 将 McBSP CLKX 和 CLKR 连接在一起、将 FSR 和 FSX 连接在一起?
2。 只连接 CLKX 到 BCLK、FSX 到 FS、不连接 McBSP CLKR 和 FSR? 并配置为以下快照? 在 DLB 模式下、接收器可以与发送器共享时钟和 FS、但 DX 和 DR 也在内部连接。 因此、该配置不起作用。