请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC5509A 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的 CCS 版本是5.2。 我正在寻找适合 C5509A CPU 的 DSP 库。 对于最新的一个(DSPLIB 3.0),当我尝试使用某些 DSP 功能时,它会给我一个错误:
"C:\C55_LP\C55_DSPLIB_3.00\lib\55xdspx_R3.lib "指定"C55x CPU Rev 3.x"、它与之前文件或命令行中指定的"C55x CPU Rev 2.x"不兼容。
当我在编译器选项中指定其他器件时(从 v3版本-例如、 5515)它构建时没有任何问题。
我的问题是:
1.我无法获取 DSPLib 2.40或耳机版本的链接
2.如果我想使用 DSPLIB 3.00,哪个 sllicon 版本更好(例如5505或5515)