This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux/RTOS 引导问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, DRA752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656938/linux-linux-rtos-booting-problem

主题中讨论的其他器件:PCF8575、 DRA742、 PMP、 DRA752

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是一些具有处理器 SDK 的 TDA2xx 定制板。 我正在获取"正在等待根设备 PARTUUUID=99df27d8-02..." 误差。 我已经研究过 TI 论坛上的主题并应用了以下建议、但没有帮助

  1. 我使用的是10级 SD 卡、而不是较低的 SD 卡
  2. 我已从 u-boot 中检查 SD 卡检测 GPIO 引脚是否正常工作
  3. 在初始化 Linux 时、我已经从脚本和手动尝试了

这是我的引导日志

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/2251.boot_2D00_log.txt

你有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我们从时间线中的第一个错误开始、请尝试以下操作:
    e2e.ti.com/.../308675

    如果有任何变化、请告知我们。

    此致、
    STAN

    P.S. 另一个线程中的解决方案是另一种方法。 当然,在您的情况下,需要从 MMC1更改为 MMC0,因为后者是 SD 卡接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它解决了一些问题。 但主要问题仍然存在。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/0131.boot_2D00_log2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给内核专家以获得进一步帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否已处理 PAD 配置(引脚复用)?

    2.您是否能够从 SD 卡 DIN u-boot 读取数据?

    在 u-boot 期间按任意键、在 u-boo 提示符处停止。

    MMC 开发
    
    MMC 开发0
    
    fatls MMC 0:1 

    3. 您能否共享电路板 DTS (器件树)文件?

    2.您是否使用过其他卡?

    此致、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ravikumar!
    我们正在尝试使用 TDA2xx (VISION_SDK_02_12_01_00)将 Linux 移植到定制板上的 A15。 这是我们在 TI 的 EVA 板上已经设法做到的。
    但是、当我们使用电路板时、我们不能错过以下错误:

    正在等待根设备 PARTUUUUUID=3dd2cf74-02...

    引导过程在那里停止、我们无法访问 shell

    当我们停止引导过程时、我们可以使用以下命令从 SD 卡读取数据:
                   MMC 开发
                   MMC 开发0
                   Fatls MMC 0:1
    然后、我们将获得存储在名为"boot"(包含 MLO 等)的 FAT 分区上的文件列表。
    我们的完整日志如下所示。
    我们还能够执行'ext4ls'命令、如下所示:
                   ext4ls MMC 0:2
    然后我们得到 ext4定义上存储的文件列表,称为'rootfs'。
     
    我们尝试从 C4和 C10 microSD 卡启动、结果是相同的。
    您能为我们提供有关更改中引导参数的更多信息 /include/configs/am335x_evm.h?
    这可能是由以下原因引起的:
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    我们的板上没有此 i2c 扩展器。
    您能帮我们解决这个问题吗?
    如果您需要一些.dts 文件、请告诉我们应该提供哪些文件。
     我们的完整日志如下所示:

    rtrk@rtrkn251-lin:~$ sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB1
    picocom v1.7

    端口是       :/dev/ttyUSB1
    FlowControl   (流程控制):无
    波特率   :115200
    奇偶校验为     :无
    数据中心  有:8.
    转义为     :C-A
    本地回波为 :否
    noinit 为     :否
    北集为    :否
    诺洛克是     :否
    send_cmd 为   :sz -vv
    Receive_cmd 为:Rz -vv
    IMAP 是:        
    OMAP 是:        
    EMAP 是       :crlf、delbs、

    终端就绪

    U-Boot SPL 2016.05-00001-g6604fd7 (2017年5月18日- 13:36:42)
    DRA752-GP ES2.0
    未找到 MMC 设备1
    ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

    尝试从 MMC1引导
    SPL:环境中未设置 Falcon_args_file、恢复为默认值
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2016.05-00001-g6604fd7 (2017年5月18日- 13:36:42 +0200)

    CPU :DRA752-GP ES2.0
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版
    DRAM: 1.5GiB
    MMC:  I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    卡未响应电压选择!
    ***警告- MMC 初始化失败,使用默认环境

    警告:FASTBOOT.board_rev:未知的电路板版本
    卡未响应电压选择!
    错误:MMC 设备无效

    在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:189/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI: SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    NET:  无法获取以太网的 PHY@48484000:Addr 2

    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导: 0
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    在3ms (53.7 KiB/s)内读取165个字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    pcf8575_i2c_write_le16 i2c 写入无法 addr 21
    在器件0上找到 SD/MMC
    在176 ms (19.7 MiB/s)内读取3628384字节
    108712字节在33ms (3.1 MIB/s)内读取
    正在从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x375d60]
    ###展开的设备树 blob、88000000
      使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
      正在将设备树加载到8ffe2000,结束8ff8a7... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000]   Linux 版本4.4.4.23-00012-g7df4ea2 (root@rtrkn251-lin)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#2 SMP 优先于 Thu May 18 13:38:21 CEST 2017
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]   机器放电模型:TI DRA742
    [0.000000]   保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000040300000、大小为3 mib
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]   保留存储器:创建了0x000094000000 (大小为80 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留内存:创建了0x00009f000000的 CMA 内存池,大小为16 MIB
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]   保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    [0.000000]   保留存储器:创建了大小为0x00000000a8000000、大小为64 MIB 的 DMA 存储器池
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 cmem@A8000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]   CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
    [0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]   OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000]   DRA752 ES2.0
    [0.000000]   PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef620000 s14848 r8192 d22016 u45056
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:243264
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID =3dd2cf74-02 RW rootwait ip=none mem=1024M
    [0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]   内存:377888K/979968K 可用(6615K 内核代码、372K rwdata、2488K rodata、332K init、290K BSS、 380896K 保留、221184K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
    [0.000000]       vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
    [0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc08ec044  (9105 KB)
    [0.000000]         .init:0xc08ed000 - 0xc0940000  (332 KB)
    [0.000000]         .data:0xc0940000 - 0xc099d3d0  (373KB)
    [0.000000]          .bss:0xc099f000 - 0xc09e7880  (291KB)
    [0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]     叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000]   ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]   构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000015]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000331]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000338]   OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.000796]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000812]   警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
    [0.000818]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000823]   更新您的内核命令行。
    [0.000837]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000850]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000943]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000955]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001483]   正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001499]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001523]   正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001535]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001546]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001557]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001583]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001782]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001798]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001808]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001844]   为0x80008380 - 0x800083d8设置静态标识映射
    [0.080162]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
    [0.080223]   启动了2个 CPU
    [0.080236]   SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080242]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080248]   CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080612]   devtmpfs:已初始化
    [0.111131]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分版本 f rev 0
    [0.112084]   omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.209263]   OMAP-hwmod:VPE:no dt 节点
    [0.209272]   -------- [在此处剪切]-----
    [0.209288]   警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2523 _init.constprop.23+0x200/0x428 ()
    [0.209295]   OMAP-hwmod:VPE:没有 MPU 寄存器目标基址
    [0.209301]   模块链接在:
    [0.209315]   CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染4.4.4.23-00012-g7df4ea2 #2
    [0.209323]   硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [0.209329]   回溯:
    [0.209354]   [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [0.209361]    r7:c08f9fb4 r6:60000013 r5:00000000 r4:c096ce4c
    [0.209390]   [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [0.209401]   [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [0.209408]    r7:c08f9fb4 r6:000009db r5:00000009 r4:ef075e58
    [0.209430]   [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [0.209436]    R8:000000ab r7:ef1e90c0 R6:00000000 R5:00000000 R4:c0821cc4
    [0.209462]   [ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x200/0x428)
    [0.209468]    r3:c0823f98 r2:c0821cc4
    [0.209478]    R4:c0950ed8
    [0.209492]   [ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
    [0.209499]    R10:00000000 R9:c08ed600 R8:000000ab r7:ef1e90c0 R6:c09456f0 R5:c0947b78
    [0.209519]    R4:c0950ed8
    [0.209532]   [ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
    [0.209538]    R5:c08fa2c4 R4:c09456f0
    [0.209557][    ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
    [0.209563]    R10:00000002 R9:c08ed600 R8:000000ab r7:c092d820 R6:c093afd4 R5:c099f000
    [0.209584]    R4:c099f000
    [0.209601]   [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [0.209607]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0676cbc
    [0.209627]    R4:c099f000
    [0.209641]   [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [0.209647]    R5:c0676cbc R4:00000000
    [0.209669]   --[结束线迹133d2405721649ed ]--
    [0.211824]   omap_hwmod:wd_timer2:no dt 节点
    [0.211831]   ------ [在此处剪切]-----
    [0.211844]   警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2523 _init.constprop.23+0x200/0x428 ()
    [0.211850]   OMAP-hwmod:WD_timer2:没有 MPU 寄存器目标基址
    [0.211855]   链接的模块:
    [0.211868]   CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0污染:G       W      4.4.4.23-00012-g7df4ea2 #2
    [0.21187]   硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [0.211880]   回溯:
    [0.211896]   [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [0.211902]    r7:c08f9fb4 r6:60000013 r5:00000000 r4:c096ce4c
    [0.211926][    ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [0.211937][    ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [0.211943]    r7:c08f9fb4 r6:000009db r5:00000009 r4:ef075e58
    [0.211964][    ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [0.211970]    R8:000000ab r7:ef1e90c0 R6:00000000 R5:00000000 R4:c0821cc4
    [0.211995]   [ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x200/0x428)
    [0.212001]    r3:c0820fe4 r2:c0821cc4
    [0.212011]    R4:c094c058
    [0.212025]   [ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
    [0.212031]    R10:00000000 R9:c08ed600 R8:000000ab r7:ef1e90c0 R6:c09456f0 R5:c0947b78
    [0.212051]    R4:c094c058
    [0.212064]   [ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
    [0.212070]    R5:c08fa2c4 R4:c09456f0
    [0.212087]   [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
    [0.212093]    R10:00000002 R9:c08ed600 R8:000000ab r7:c092d820 R6:c093afd4 R5:c099f000
    [0.212113]    R4:c099f000
    [0.212128]   [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [0.212133]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0676cbc
    [0.212153]    R4:c099f000
    [0.212166]   [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [0.212172]    R5:c0676cbc R4:00000000
    [0.212183]   --[结束线迹133d2405721649ee ]--
    [0.322144]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.326652]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.327502]   NET:注册协议系列16.
    [0.328430]   DMA:预分配256 K2B 池用于原子相干分配
    [0.350235]   空闲:使用调速器梯
    [0.380266]   空闲:使用调速器菜单
    [0.382263]   -------- [在此处剪切]-----
    [0.382281]   警告:CPU:0 PID:1 at drivers/bus/omap_L3_NOC.c:147 L3_interrupt_handler+0x25c/0x368 ()
    [0.382291]   440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 DMM_P1 (读取):在功能访问期间以用户模式访问数据
    [0.382296]   模块链接于:
    [0.382310]   CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0被污染:G       W      4.4.4.23-00012-g7df4ea2 #2
    [0.382318]   硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [0.382324]   回溯:
    [0.382345]   [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [0.382352]    r7:c02e0478 r6:20000193 r5:00000000 r4:c096ce4c
    [0.382378]   [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [0.382390]   [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [0.382396]    r7:c02e0478 R6:00000093 R5:00000009 R4:ef075990
    [0.382417]   [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [0.382423]    R8:00000017 r7:c0855898 R6:00000002 R5:c0855958 R4:c08559fc
    [0.382448]   [ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [0.382454]    r3:ef1ff440 r2:c08559fc
    [0.382465]    R4:80080003
    [0.382481]   [ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b0x4/0x160)
    [0.382487]    R10:c099c64a R9:ef1f3840 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef1f38a0
    [0.382508]    R4:ef1ff940
    [0.382522]   [ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [0.382528]    R10:ef1f3840 R9:ef1f3878 R8:ef008000 r7:00000000 R6:c0947e44 R5:ef1f38a0
    [0.382547]    R4:ef1f3840
    [0.382560]   [ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [0.382567]    r7:00000000 R6:c0947e44 R5:ef1f38a0 R4:ef1f3840
    [0.382588]   [ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [0.382594]    r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c093d424
    [0.382617]   [ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [0.382628]   [ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [0.382633]    R9:ef1f3878 R8:fa213000 r7:fa212000 r6:ef075b50 r5:fa21200c r4:c09428e0
    [0.382658]   [ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [0.382665]   异常堆栈(0xef075b50至0xef075b98)
    [0.382673]   5b40:                                    ef1f38a0 60000013 00000000 00000006
    [0.382683]   5b60:ef1f3840 ef1ff940 00000017 ef1f38a0 60000013 ef1f3878 ef1f3840 ef075bac
    [0.382691]   5b80:ef075bb0 ef075ba0 c0082468 c067b914 60000013 ffffff
    [0.382697]    R9:ef1f3878 R8:60000013 r7:ef075b84 R6:ffff R5:60000013 R4:c067b914
    [0.382732]   [ ](_raW_spin_unlock_irqrestore)从[ ](_setup_IRQ+0x434/0x5e4)
    [0.382745]   [ ](_setup_IRQ)、来自[ ](REQUEST_threaded_IRQ+0xd0/0x158)
    [0.382751]    R10:ef1f3840 R9:00000000 R8:00000017 r7:00000000 R6:ef1ff5d0 R5:c02e021c
    [0.382771]    R4:ef1ff940
    [0.382785]   [ ](REQUEST_threaded_IRQ)来自[ ](devm_request_threaded_IRQ+0x68/0xac)
    [0.382791]    R10:00000002 R9:ef204e10 R8:00000000 r7:00000017 R6:ef1ff5d0 R5:ef1ff910
    [0.382810]    R4:c02e021c R3:00000000
    [0.382826]   [ ](devm_request_threaded_IRQ)、来自[ ](OMA_L3_PROBLE+0x1e4/0x280)
    [0.382832]    R9:ef204e10 R8:c09d3130 r7:ef1ff5d8 R6:00000008 R5:ef1ff5d0 R4:00000000
    [0.382859]   [ ](OMA_L3_PROBE)、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/b8)
    [0.382865]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:fffdfb R6:c096d2ac R5:ef204e10
    [0.382884]    R4:c09da7dc
    [0.382897]   [ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [0.382903]    r7:c096d2ac R6:00000000 R5:ef204e10 R4:c09da7dc
    [0.382924]   [ ](driver_probe_device)从[ ](_device_attach_driver+0x8c/b4)
    [0.382930]    R9:00000000 R8:c09da7b8 r7:00000001 R6:ef204e10 R5:ef075d28 R4:c096d2ac
    [0.382955]   [ ](_device_attach_driver)、来自[ ](BUS_TO_EASE_DRV+0x68/0x9C)
    [0.382961]    r7:00000001 R6:c03e3474 R5:ef075d28 R4:00000000
    [0.382981]   [ ](bus_for_each _drv)从[ ](_DEVICE_ATT+b8/0x11c)
    [0.382987]    R6:ef204e44 R5:ef204e10 R4:ef204e10
    [0.383004]   [ ](_device_attach)从[ ](DEVICE_INPLET_PROBE +0x14/0x18)
    [0.383009]    r7:00000000 R6:c097d718 R5:ef204e10 R4:ef204e18
    [0.383030][    ](DEVICE_INTERY_PROBE)从[ ](BUS_PROBLE_DEVICE_0x8c/0x94)
    [0.383043]   [ ](bus_probe_device)、来自[ ](DEVICE_ADD+0x378/0x574)
    [0.383049]    r7:00000000 R6:c097d590 r5:ef204e10 r4:ef204e18
    [0.383072]   [ ](device_add)从[ ](OD_DEVICE_ADD+0x38/0x40)
    [0.383078]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:ef63bae8 R5:ef204e10
    [0.383097]    R4:ef204e00
    [0.383109]   [ ](of _device_add)从[ ](of _platform_device_create_pdata+0x8c/0xc0)
    [0.383120]   [ ](of _platform_device_create_pdata)从[ ](of_platform_bus_create+0xf4/0x194)
    [0.383126]    R9:00000000 R8:00000001 r7:00000000 R6:c0935f6c R5:c0932540 R4:ef63ba98
    [0.383151]   [ ](of 平台总线创建)、来自[ ](of _platform_populate + 0x74/0xd4)
    [0.383157]    R10:00000001 R9:00000000 R8:c0932540 r7:c0935f6c R6:00000000 R5:ef639c20
    [0.383176]    R4:ef63ba98
    [0.383189][    ](for_platform_populate)从[ ](pdata_quirks_init+0x68/0x7c)
    [0.383195]    R10:00000000 R9:c08ed600 R8:000000ab r7:ef1f2e40 R6:c09456f0 R5:c08efb10
    [0.383215]    R4:c0935f6c
    [0.383226]   [ ](pdata_quirks_init)、来自[ ](OMAP-general_init+0x1c/0x24)
    [0.3832]    R5:c08efb10 R4:c09456f0
    [0.383246][    ](OMA_general_init)、来自[ ](customize_machine+0x2C/0x4c)
    [0.383256]   [ ](customize_machine)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
    [0.383269]   [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
    [0.383274]    R10:00000004 R9:c08ed600 R8:000000ab r7:c092d828 R6:c093b0c0 R5:c099f000
    [0.383294]    R4:c099f000
    [0.383308]   [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [0.383314]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0676cbc
    [0.38333333]    R4:c099f000
    [0.383346]   [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [0.383352]    R5:c0676cbc R4:00000000
    [0.383362]   --[结束线迹133d2405721649ef ]--
    [0.383375]   ------ [在此处剪切]-----
    [0.383]   警告:CPU:0 PID:1 at drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 l3_interrupt_handler+0x25c/0x368 ()
    [0.383394]   44000000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 GPMC (读取):在功能访问期间以用户模式访问数据
    [0.383399]   链接的模块:
    [0.383409]   CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0被污染:G       W      4.4.4.23-00012-g7df4ea2 #2
    [0.383415]   硬件名称:通用 DRA74X (平展设备树)
    [0.383420]   回扫:
    [0.383435]   [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [0.383440]    r7:c02e0478 r6:20000193 r5:00000000 r4:c096ce4c
    [0.383464]   [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [0.383474]   [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [0.383479]    r7:c02e0478 R6:00000093 R5:00000009 R4:ef075990
    [0.383499   ][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [0.383505]    R8:00000017 r7:c0855898 R6:00000002 R5:c0855958 R4:c08559fc
    [0.383529]   [ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [0.383534]    r3:ef1ff440 r2:c08559fc
    [0.383544]    R4:80080003
    [0.383558]   [ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b0x4/0x160)
    [0.383564]    R10:c099c64a R9:ef1f3840 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef1f38a0
    [0.383583]    R4:ef1ff940
    [0.383597]   [ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [0.383603]    R10:ef1f3840 R9:ef1f3878 R8:ef008000 r7:00000000 R6:c0947e44 R5:ef1f38a0
    [0.383622]    R4:ef1f3840
    [0.383634]   [ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [0.383640]    r7:00000000 R6:c0947e44 R5:ef1f38a0 R4:ef1f3840
    [0.383661]   [ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [0.383667]    r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c093d424
    [0.38369][    ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [0.383699]   [ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [0.383705]    R9:ef1f3878 R8:fa213000 r7:fa212000 r6:ef075b50 r5:fa21200c r4:c09428e0
    [0.383729]   [ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [0.383736]   异常堆栈(0xef075b50至0xef075b98)
    [0.383744]   5b40:                                    ef1f38a0 60000013 00000000 00000006
    [0.383753]   5b60:ef1f3840 ef1ff940 00000017 ef1f38a0 60000013 ef1f3878 ef1f3840 ef075bac
    [0.383760]   5b80:ef075bb0 ef075ba0 c0082468 c067b914 60000013 ffffff
    [0.383766]    R9:ef1f3878 R8:60000013 r7:ef075b84 R6:ffff R5:60000013 R4:c067b914
    [0.383794]   [ ](_raW_spin_unlock_irqrestore)从[ ](_setup_IRQ+0x434/0x5e4)
    [0.383806]   [ ](_setup_IRQ)、来自[ ](REQUEST_threaded_IRQ+0xd0/0x158)
    [0.383812]    R10:ef1f3840 R9:00000000 R8:00000017 r7:00000000 R6:ef1ff5d0 R5:c02e021c
    [0.383831]    R4:ef1ff940
    [0.3845]   [ ](REQUEST_threaded_IRQ)来自[ ](devm_request_threaded_IRQ+0x68/0xac)
    [0.383851]    R10:00000002 R9:ef204e10 R8:00000000 r7:00000017 R6:ef1ff5d0 R5:ef1ff910
    [0.3870]    R4:c02e021c R3:00000000
    [0.3885]   [ ](devm_request_threaded_IRQ)、来自[ ](OMA_L3_PROBLE+0x1e4/0x280)
    [0.3891]    R9:ef204e10 R8:c09d3130 r7:ef1ff5d8 R6:00000008 R5:ef1ff5d0 R4:00000000
    [0.383916]   [ ](OMA_L3_PROBE)、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/b8)
    [0.383922]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:fffdfb R6:c096d2ac R5:ef204e10
    [0.383941]    R4:c09da7dc
    [0.383954]   [ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [0.383959]    r7:c096d2ac R6:00000000 R5:ef204e10 R4:c09da7dc
    [0.383980]   [ ](driver_probe_device)从[ ](_device_attach_driver+0x8c/b4)
    [0.383985]    R9:00000000 R8:c09da7b8 r7:00000001 R6:ef204e10 R5:ef075d28 R4:c096d2ac
    [0.384010][    ](_device_attach_driver)、来自[ ](BUS_TO_EASE_DRV+0x68/0x9C)
    [0.384015]    r7:00000001 R6:c03e3474 R5:ef075d28 R4:00000000
    [0.384035]   [ ](bus_for_each _drv)从[ ](_DEVICE_ATT+b8/0x11c)
    [0.384041]    R6:ef204e44 R5:ef204e10 R4:ef204e10
    [0.384059]   [ ](_device_attach)从[ ](DEVICE_INPLET_PROBE +0x14/0x18)
    [0.384064]    r7:00000000 R6:c097d718 R5:ef204e10 R4:ef204e18
    [0.384085]   [ ](DEVICE_INTERY_PROBE)从[ ](BUS_PROBLE_DEVICE_0x8c/0x94)
    [0.384096][    ](bus_probe_device)、来自[ ](DEVICE_ADD+0x378/0x574)
    [0.384102]    r7:00000000 R6:c097d590 R5:ef204e10 R4:ef204e18
    [0.384124]   [ ](device_add)从[ ](OD_DEVICE_ADD+0x38/0x40)
    [0.384129]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:ef63bae8 R5:ef204e10
    [0.384148]    R4:ef204e00
    [0.384161]   [ ](of _device_add)从[ ](of _platform_device_create_pdata+0x8c/0xc0)
    [0.384172]   [ ](of _platform_device_create_pdata)从[ ](of_platform_bus_create+0xf4/0x194)
    [0.384177]    R9:00000000 R8:00000001 r7:00000000 R6:c0935f6c R5:c0932540 R4:ef63ba98
    [0.384203]   [ ](of 平台总线创建)、来自[ ](of _platform_populate + 0x74/0xd4)
    [0.384208]    R10:00000001 R9:00000000 R8:c0932540 r7:c0935f6c R6:00000000 R5:ef639c20
    [0.384227]    R4:ef63ba98
    [0.384240]   [ ](for_platform_populate)从[ ](pdata_quirks_init+0x68/0x7c)
    [0.384245]    R10:00000000 R9:c08ed600 R8:000000ab r7:ef1f2e40 R6:c09456f0 R5:c08efb10
    [0.384265]    R4:c0935f6c
    [0.384276]   [ ](pdata_quirks_init)、来自[ ](OMAP-general_init+0x1c/0x24)
    [0.384282]    R5:c08efb10 R4:c09456f0
    [0.384296]   [ ](OMA_general_init)、来自[ ](customize_machine+0x2C/0x4c)
    [0.384306]   [ ](customize_machine)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
    [0.384318]   [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
    [0.384323]    R10:00000004 R9:c08ed600 R8:000000ab r7:c092d828 R6:c093b0c0 R5:c099f000
    [0.38433]    R4:c099f000
    [0.384357][    ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [0.384363]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0676cbc
    [0.384382]    R4:c099f000
    [0.384395][    ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [0.384400]    R5:c0676cbc R4:00000000
    [0.384411]   -->末端走线133d2405721649f0]-->
    [0.391089]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.397480]   IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.414499]   OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.414512]   GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.424184]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.424194]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.424671]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.424681]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.425249]   OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.464566]   OMAP-DMA 引擎4a056000.dma-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序
    [0.465690]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.470498]   EDMA 43300000 .EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.474503]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.474692]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.474861]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.475021]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.475305]   已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.475504]   OMAP-iommu 41500.MMU:已注册41500.MMU
    [0.478709]   Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.490728]   PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    [0.552637]   pcf857x:0-0020探头失败,错误-121
    [0.552899]   pcf857x:探测器0-0021失败,错误-121
    [0.553057]   omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.570606]   pcf857x:1-0026的探头失败、错误-121
    [0.571154]   mcp230xx:探测1-0027失败,错误-121
    [0.571380]   mcp230xx:探测器1-0021失败,错误-121
    [0.571604]   mcp230xx:探测器1-0025失败,错误-121
    [0.572324]   omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.572700]   omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
    [0.572907]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.572961]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.573012]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.573020]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.573046]   已注册 PTP 时钟支持
    [0.573096]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.573864]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.574163]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.574500]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.575356]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.585944]   NET:注册协议系列2.
    [0.586435]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.58649]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.586623]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.586671]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.586702]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.586843]   NET:注册协议系列1.
    [0.587102]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.587110]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.587116]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.587122]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.588094]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.590526]   futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.5988383]   squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.599043]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.599069]   已注册密钥类型 id_resolver
    [0.599077]   注册的密钥类型 id_legacy
    [0.599139]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.601111]   退回:池大小:64页
    [0.601265]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.601281]   已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.601294]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.601329]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.606284]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、大小为1128
    [0.603409]   PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:
    [0.609421]     未找到/ocp/axi@0/PCIe@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
    [0.609455]      IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.609475]     MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
    [0.639484]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:链路未建立
    [0.639676]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.639690]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.639700]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.639709]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.640123]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.640250]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.640301]   IRQ:找不到/ocp/axi@0/PCIe@51000000/中断控制器的 IRQ 域!
    [0.640334]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.640348]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.640361]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.640585]   pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.948259]   fpd3_SerDes 1-001b:不是 fpd3_24b_ser 芯片
    [0.948279]   fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
    [0.948304]   fpd3_SerDes 1-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
    [0.948810]   fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-121
    [1.009308]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [1.01271]   MIO 0x4806a000处的4806a000.serial: ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    启用[3.6556598]   控制台[ttyS0]
    [3.660106]   4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [3.66982]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
    [3.679873]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [3.686480]   OMAP DSS 6.1版
    [3.690248]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [3.698690]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [3.774593]   循环:模块已加载
    [3.777919]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x69
    [3.783402]   vmemexp 器件主要数字= 246
    [3.787548]   注册了 vmemexp 类
    [3.791265]   /dev/vmemexp 器件已注册
    [3.795398]   ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
    [3.801088]   nand:找不到 NAND 器件
    [3.804856]   OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [3.814685]   m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [3.820104]   在 MTD 器件 spi32766.0上找到7个器件分区
    [3.825992]   在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [3.831154]   0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [3.837283]   0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [3.853639]0x000000140000-0x0000001c0000   :"QSPI.u-boot-spl-OS"
    [3.870628]   0x0000001c0000-0x1d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [3.877307]0x0000001d0000-0x0000001e0000   :"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [3.884685]   0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    [3.891024]0x0000009e0000-0x000002000000   :"QSPI.file-system"
    [3.898778]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [3.945390]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [3.951513]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:无实时 phy、可扫描全部
    [3.958807]   DaVinci_MDIO:4848485000.MDIO 的探测失败、错误-5
    [3.965954]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = d0:B5:C2:5d:13:84
    [3.973235]   cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = d0:B5:C2:5d:13:85
    [3.981885]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [3.988253]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [3.994578]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x18
    [3.999769]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x19
    [4.004933]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x1a
    [4.010109]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x29
    [4.015272]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x2a
    [4.020451]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x2b
    [4.025630]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x48
    [4.030791]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x49
    [4.036006]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x4a
    [4.041171]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x4b
    [4.046346]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x4c
    [4.051509]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x4d
    [4.056683]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x4e
    [4.061844]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x4f
    [4.067087]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x18
    [4.072251]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x19
    [4.077434]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x29
    [4.082596]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x4c
    [4.087773]   i2c i2c-7:无法转换芯片地址0x4d
    [4.096031]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [4.125969]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    [4.132354]   OMAP-hsmmc 480b4000.MMC:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [4.138895]   EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    [4.306226]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [4.316326]   AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    [4.322291]   Davinci-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    [4.329347]   OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy <->58040000编码器映射正常
    [4.350289]   NET:注册协议系列10.
    [4.365633]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [4.370840   ] NET:注册协议系列17.
    [4.375560]   注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [4.379959]   OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [4.386861]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [4.393069]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [4.399777]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [4.406025]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [4.414245]   TI OMAP4+器件的电源管理。
    [4.419373]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [4.426219]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [4.434376]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [4.441059]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [4.44747478]   [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [4.464891]   OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得了 CD GPIO
    [4.516774]   ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <-> 48468000。McASP 映射正常
    [4.536965]   omap_hsmmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [4.575985]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [4.589601]   AIC_DVDD:正在禁用
    [4.592924]   ldousb:正在禁用
    [4.596168]   pbias _mmc_omap5:正在禁用
    [4.600074]   ALSA 器件列表:
    [4.603049]     #0:DRA7xx-EVM
    [4.605948]     #1:HDMI 58040000编码器
    [4.610443]   正在等待根设备 PARTUUUUID=3dd2cf74-02...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您之所以看到此错误、是因为电路板上的内核未检测到 SD/MMC 卡。

    您可能还注意到、SD 卡枚举在"[4.464891]  OMAP_hsmmc 4809c000.mmc:获取 CD GPIO"之后停止

    如果成功、您将看到如下所示的内容

    [3.678455]  mmc0:地址1234处的新高速 SDHC 卡                                     │μ A ··
    [3.684214]  mmcblk0:mmc0:1234 SA08G 7.42 GiB                                            │μ A ··
    [3.689691]   mmcblk0:P1 P2  

    请按照以下步骤操作

    请共享您的板级器件树文件(DTS)。

    2.按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Automotive_FAQ#How_do_I_debug_.2F_get_additional_debug_information_for_MMC.2FSD.2FSDIO_issues.3F 中的说明启用 CONFIG_MMC_DEBUG

    我怀疑器件树中的电源配置不正确。

    检查您是否已将稳压器节点添加到已连接到电路板的器件树文件中。

    您可以参阅 dra7-evm.dts 获取示例。

    mmc1{(&M)                                                                
         状态="正常";                                                        
        VMMC-SUPPLY =<&EVM_3V3_SD>;                                                 
        VMMC_aux-supply =<&ldo1_reg>;

    此致、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、
    确保在器件树中描述了稳压器连接之后。
    请在启用"CONFIG_MMC_DEBUG"的情况下共享完整的引导日志。

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikumar:

    我在设备树中进行了以下修改、解决了我的问题。 现在、我可以在我们的定制板上运行 Linux。

    mmc1{(&M)
    状态="正常";
    VMMC-SUPPLY =<&EVM_3V3_SW>;
    VMMC_aux-supply =<&ldo1_reg>;

    非常感谢! )

    此致、
    Stefan。