请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X 您好!
我有一个在 Jacinto6上运行并使用 IVA 解码器的应用。
我们是否可以通过某种方法获取解码视频的 VUI 参数?
我知道解码器报告帧速率。 但是、解码器报告的帧速率与使用 VUI 参数获得的值似乎不同。
如果有一种了解 VUI 参数的方法、
1) 1)必须完成哪些设置/配置?
2)查询解码器必须使用哪个呼叫?
提前感谢、
Divya