This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:TIDUC48B 问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656237/ccs-am5728-tiduc48b-questions

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 专家

此设计包括以下关键硬件组件、并在此平台中生成3D 云点。

 

•光源:从 DLP LCR4500投影仪模块投影

•摄像机:Point GreyRegistered130万像素工业摄像机,FL3-U3-13S2C 或 FL3-U3-13Y3M

•处理器:AM572x 应用处理器 EVM 模块

•显示(可选):直接从 AM5728 EVM 驱动的标准 HDMI 监视器

 

我认为这可能是我们开发嵌入式3D 视觉系统的良好起点。

 

阶段2设计(部分 DSP 加速)基准测试数据如下所示

1.36      个图形被投影和捕捉

2.      捕获图像的分辨率为1280x1024

最后      生成一组3D 点云

4、      总周期时间为1.7秒~2秒(部件 DSP 加速)

几个问题:

1.       TI 现在是否正在进行第3阶段开发(完全 DSP 加速)?

2.      基准测试数据是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有关于此主题的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第三阶段的发展尚未规划。 OpenCL 构建基础架构已经到位、用于演示作为第2阶段开发的一部分的 DSP 卸载。 客户可以按照该方法进行进一步优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 我们已经订购了一个、将会找到。
    一个问题是、本参考中指定的摄像机类型的交付时间非常长(10周)、因此建议使用 cm3-U3-13S2C-CS 来替换 FL3-U3-13S2C 或 FL3-U3-13Y3M。 如果是、如何调整此参考设计的这种新摄像头类型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读 tiduc48a.pdf 文档的第2.5.1节。 检查应用程序支持哪些格式和配置。 检查新摄像头是否符合支持的格式/配置要求。 如果是、则需要为新摄像头安装驱动程序、并在任何参数更改时重新配置这些文件的默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 当前状态:
    1.能够在我的 PC 上运行具有新摄像头类型(uEye GigE 摄像头)的 DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK-2.0 TIDA254。
    2.我将在2月7日之前获取 DSP 开发套件、并尝试重新配置 tiduc48a。
    我是否可以使该主题保持活动状态(不检查"这解决了我的问题"、以便我们能够继续讨论所有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有新的问题、我们鼓励您打开新帖子、以便我们可以为有类似问题的人保持此主题的清晰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题