This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何让 Vout2通道输出信号

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657380/how-to-let-vout2-channel-output-signal

主题中讨论的其他器件:DRA71

我们的处理器是 DRA71X 和 DRA74X、 具有3.02.00.03 SDK 版本。

我们希望测试视频接口、如下所示

使用 Vout2输出 RGB888信号、并 使用 vin3a 接收信号。 因为只有测试接口、所以静态图像信号就足够了。

如何让 Vout2输出 RGB888信号? 我应该提供一个图片文件、还是存在一些与 Vout2相关的寄存器、让我填写 Vout2_data 值?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    我无法看到任何附加到帖子的图像。 您能否重新发布它们?

    您是否计划在内核中测试此功能? 是否在 DRA74x 或 DRA71x 上进行测试?

    默认情况下、系统输出 RGB24。 您只需要确保这一点

    1. 已针对 u-boot 中的 VOUT2线路正确设置 SoC Pinmux。 board/ti/dra7xx/mux_data.h有关引脚多路复用器配置、请参阅。 此 si 文件具有为每个 DRA7变体指定 pinmux 的数组。 请查看与您正在使用的 SOC 对应的阵列。

    2. 请确保正确设置 VOUT2线路上的所有多路复用器。

    完成此操作后、您可以更新器件树以在 VOUT2上显示。 您可以参阅以下链接、了解如何为每个 VOUT 定义虚拟 LCD。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Automotive_Display_FAQ#Testing_multiple_LCD_displays_on_the_EVM

    要获得静态图像、您可以在modetestkmstest屏幕上运行或显示哪些色条。

    此致、
    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    我没有在图片上发布任何图片、可能是"情景"一词让您产生误解。 我只通过措辞描述了测试方法。

    是的、我们将在内核下对此进行测试、我们需要在 DRA74X 和 DRA71X 上进行测试。

    我有一些问题需要理解

    [引用 user="Venkat Mandela"]请确保正确设置 VOUT2线路上的任何多路复用器。[/quot]

    您所说的多路复用器是 CPU 视频路径内的内部多路复用器、还是我们 的定制电路板视频路径?

    [引用 USER="Venkat Mandela]]完成此操作后、您可以更新器件树以在 VOUT2上包含显示。 您可以参阅以下链接、了解如何为每个 VOUT 定义虚拟 LCD。

    您提供给我的网页还包括在设备树中设置虚假面板的方法、但链接似乎已经无法打开、您能否为我检查?

     您给我的网页还提到了如何使用 HDMI PLL clk 作为时钟源。 这意味着我还需要调整 VOUT2/VOUT3的时钟源以启用它们、对吧?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    您所说的多路复用器是 CPU 视频路径内的内部多路复用器、还是我们的定制电路板视频路径?

    我的意思是在 SOC 内部和定制板上、如果您有的话。

    您提供给我的网页还包括在设备树中设置虚假面板的方法、但链接似乎已经无法打开、您能否为我检查?

    以下是正确的链接。 在我上一封电子邮件中、我指出了常见问题解答中的错误部分。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Automotive_Display_FAQ#Testing_multiple_LCD_displays_on_the_EVM

    托管修补程序 https://review.omapzoom.org 的页面 目前似乎已关闭。 请稍后重试。

    您给我的网页还提到了如何使用 HDMI PLL clk 作为时钟源。 这意味着我还需要调整 VOUT2/VOUT3的时钟源以启用它们、对吧?

    仅当您使用的视频输出比可用的视频 PLL 多,即 DRA74上有2个以上的 LCD 和 DRA71上有1个以上的 LCD 时,才需要此功能。

    此致、
    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan