This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:DFU

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659276/linux-dfu

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

实际上、我正在使用 DFU 模式尝试在 DRA7XX 板上刷写 eMMC、但遇到以下问题

首先,当我检查 DFU-util -l 时,我没有获得 MLO 和 rootfs 并作为文件引导。

2.进入 u-boot 模式后、也不会显示此信息、并且当我检查 eMMC 分区时、根据 Linux 内核引导用户指南、没有根文件系统和 FAT 文件系统

请帮我… 情况非常紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasikumar、

    是否使用 sudo 运行 dfu-utils?

    您能否查看此文档、了解它是否可以为您提供任何线索:

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我在上面的文档中有 gine,我得到的输出与他们提到的完全相同,但进入 U-boot 模式 MLO 后,Uimage 我无法加载,因为 eMMC 分区没有得到准确的输出,它没有显示 boot 和 rootfs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待回复。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasikumar、

    我已将您的问题转交给 DFU 专家以寻求帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasikumar、

    您能否说明您使用的 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasikumar、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan