This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:采用66AK2G02的 WIFI 参考设计

Guru**** 2979170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3352, AM3359, AM4378, AM4376, AM5726, AM5718, AM5728, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657268/66ak2g02-wifi-reference-design-with-66ak2g02

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件: AM3358、 AM3352、 AM3359、 AM4378、 AM4376、 AM5726、 AM5718、 AM5728、 AM5716

大家好、计划使用进行物联网开发。 是否还有其他具有集成 WIFI 和 DSP+ARM SOC 的选项? 如果不是、请给我提供 一个将66AK2GO2与 WIFI 集成的参考设计。  

谢谢

查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、


    66AK2G02 + WiFi 模块没有参考设计。

    但是、SoC 包含两个支持 SDIO 的 MMC 接口。 您可以使用其中一个模块连接到 WiFi 模块。 可用的 TI WiFi 模块包括 WiLink 系列:
    www.ti.com/.../tools-software.html
    www.ti.com/.../overview.html
    www.ti.com/.../applications.html

    一些有用的 wiki 页面:
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink_FAQ
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Overview
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Platform_Integration_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink_Troubleshooting
    processors.wiki.ti.com/.../Wireless_Connectivity
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Certificates
    以及有关 WL127x 的一些信息:
    processors.wiki.ti.com/.../WL127x

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、K2G EVM 确实支持 COM8连接器以连接到 WILINK8模块。

    我相信您需要制作小模块才能启用此功能,我们目前可能没有专门用于 K2G 设备的 WiLink 驱动程序。 Yordan 提供的所有链接都应该非常有用。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、 考虑到复杂性和成本、是否最好继续使用适用于物联网应用的 Keystone 器件? 您能否建议其他一些替代方案来构建强大的物联网平台?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看:
    AM335x 器件(AM3352、AM3358、AM3359)
    AM437x 器件(AM4376、AM4378)
    AM572x 和 AM571x 器件(AM5728、AM5726、AM5718和 AM5716)

    它们也非常适合物联网应用。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是否可以将 WiLink 8与 Pocket Beagle 连接? Pocket Beagle 具有 Octavo SiP、它使用 AM3358处理器、但其插头引脚有限。

    谢谢

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chaels、

    Pocket Beagle 和 Octavo 处理器都是第三方产品、TI 不支持它们。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 TI 不支持它们、我只需要澄清。 BeagleBone Wireless 将内置 WiLink 模块与 AM3588一起使用。 PocketBeagle 是否可以选择将 WiLink 模块作为外部外设连接到电路板。 如果你知道 pocketbeagle,我只需要你的一般意见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道口袋里的 Beagle。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yordan 的答复。

    我在 Beagle Board 论坛中提出了同样的问题。 我得到了这份答复  

    原则上,答案是肯定的

    -您需要使用 WL18xxMOD 的 SPI 模式、因为袖珍型 Beagle 上没有空格 MMC 接口。 这通常通过 CONFIG_WLCORE_SPI 构建以提供 wlcore_spi.ko
    SPI 模式重新使用 WL18xxMOD 上的 SDIO 接口
    不过、我想问为什么要使用具有 WL18xxMOD 和天线的袖珍型 Beagle +子板、而不是板载 WL18xxMOD 的 BBBW。  
     
     
    我想我不会再继续使用 PocketBeagle ,而是想使用 AM3358a 和 WiLink 制作定制板  
    谢谢
    查尔斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。

    我认为这已经结束了。 如果您对 BBB 或 AM335x 器件还有其他问题、请将其发布到 Sitara 论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。