This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:边界扫描失败

Guru**** 2965020 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657765/am5728-boundary-scan-failures

器件型号:AM5728

我正在测试 一个新设计、该设计在边界扫描(BS) 链中包含4个器件、其中一个是 TI AM5728。 使用 Corelis Scan Express Runner、如果我隔离其他三个设备并运行 BS 基础设施测试、一切都很好。 如果我隔离 AM5728、或者即使我没有隔离、基础设施测试也会每隔一段时间失败一次。 如果我运行基础结构测试的单次通过、直到失败(一次或三次或五次通过、等等)、然后在属性下禁用 TMS 重置序列、然后运行多次通过、一切都正常。 正如我所能说的那样、开始任何测试运行都会在开始时产生三个复位:一个5时钟 TMS 复位、之后是一个 TSRTN 复位、之后是另一个5时钟 TMS 复位。 当我在没有 TMS 复位的情况下启动多个运行时、测试从三个预先复位开始、而不是其他复位。 AM5728似乎需要偶数个复位。 或者、BS 测试是否可能使其处于需要多次复位的状态(????) 或者它忽略一个或其他复位类型的状态、也许是5时钟 TMS 复位、我不知道。 您是否听说过这样的内容? 我已经向 Corelis 发布了类似的问题。 在 Code Composer 下、我可以运行仿真器测试连接、而不会出现任何问题。 另外两位工程师对我的工作进行了审查、我们消除了显而易见的问题。 如果你能给我任何指示,我将不胜感激。 非常感谢 Ron Edgar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    多个复位可能会使 TAP 控制器状态机产生混淆。 您是否发现发送奇数复位时问题一致? EMU0和 EMU1引脚是否上拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMU0和1都被上拉。 是的、奇数的复位似乎会使测试变得混乱。 我将看到该工具是否可以以不同的方式执行复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的所有卡片都显示相同的问题、而不仅仅是第一个问题。 您能否询问熟悉 TAP 控制器的人可能发生了什么情况。 我在多年的经验中从未见过这样的东西。 非常感谢、Ron。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我与一些更熟悉器件和边界扫描的工程师进行了交谈、但我们无法获得有关您所经历的情况的解释。 我们提出了许多问题、我将在下面列出这些问题。

    1. 测试前的 AM57x 状态是什么? 是否至少通过 ROM 代码引导?
    2. 您能告诉我 TCLK 频率吗?
    3. "隔离"是否意味着芯片处于边界扫描旁路模式? 我们希望澄清您是否使用另一种方法来实现外部跳线、电阻器或开关的隔离、从而实现不同的隔离。
    4. 当您说 AM57x 是隔离式的时、这是否意味着 AM57x 在使用其他芯片的同时处于旁路状态? 另一种方法是、在使用 AM57x 时绕过其他芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    您是否能够确定故障原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新手的错误 。 。 在我们发现 WIR (在重置时等待) 后、其他所有内容都开始工作。 感谢您的建议和耐心。 Ron。