This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:我对有关内核中以太网的 platform_device (VisionSDK (03.02.00.00))有一些看法。

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660397/linux-tda2evm5777-i-have-some-quenstion-about-the-platform_device-about-ethernet-in-the-kernel-visionsdk-03-02-00-00

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

 有关以太网的 dra7-EVM-infodas.dTB 的解编译:

我在内核启动期间打印所有 platform_device。 我发现只有"/ocp/ethernet@48484000"是 platform_device。 但无法  为 platform_device 创建"Ethernet@48484000"的子节点、例如 MDIO、cpsw-phy-SEL。 为什么?

TI 是否会将其用于目的???? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我已将您的问题转交给内核专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否共享引导控制台日志以检查在引导时是否报告了任何错误情况。 您是否还在系统启动后搜索 MDIO 设备节点(在 sysfs 中)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan