This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:具有用例的 AVB 通话器

Guru**** 2956880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656719/tda2exevm-avb-talker-with-usecase

器件型号:TDA2EXEVM

大家好、

我想使用 AVB RX +显示 用例运行到 AVB 通话器。

我已经介绍了 AVB 用户指南并按照提到的步骤操作。  

我已经为板和 PC 设置了静态 IP、与在 avbtp_talker.sh 中配置的静态 IP 相同

设置连接如下所示:

PC -->介质转换器-->板

当我运行 AVB 通话器和用例时、我无法在显示屏上看到任何输出。 AVB 通话记录已附加。

如果我错过了任何配置、请向我提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kirti、

    您未设置脚本的"test-duration (测试持续时间)"参数、因此它被视为默认值60秒。
    您能否尝试通过"-test-duration 10000"将其显式设置为更高的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad、

    我甚至通过将测试持续时间设置为300秒(5分钟)来尝试它、但仍将尝试持续时间设置为10000秒

    但我认为测试持续时间无关紧要。

    此致、
    Kirti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kirti、

    好的、我认为由于测试持续时间、您丢失了帧。

    只需确认帧是否正确发送、您是否可以打开 Wireshark 并捕获 AVB 通话器输出?
    还应确认在通话器中设置的 AVB 参数、如流 ID、与侦听器应用程序中设置的参数相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad、

    我已检查 Wireshark 上 AVB 通话器的输出、帧已正确发送。 即使我已经匹配了 AVB _talker 和 AVB 用例中提到的流 ID。

    只是为了检查一下、我在具有 AVB ->解码->在 VSDK 3.2中显示用例的 TDA2xx EVM 上尝试了相同的操作。
    使用此设置、我只能在 HDMI 显示屏上看到 grpx 输出、并且不显示视频。

    是否在用例端缺少任何配置?

    此致、
    Kirti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kirti、

    我强烈怀疑问题是在流或 AVB 通话器配置中。

    您如何生成新的分辨率流?

    我建议您首先尝试 VSDK AVB 用例(1280x720和 H264)的默认配置、确保其正常工作。

    然后更改分辨率、使编码格式保持不变、如果它也起作用、则将其更改为 MJPEG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirti、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    谢谢、此致、
    Prasad