This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17:关于摄像头输入号码选择

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655607/tda2eg-17-about-camera-input-number-selection

器件型号:TDA2EG-17
主题中讨论的其他器件:TDA2E

你(们)好,先生  

我们希望使用 TDA2e 平台进行开发、并希望使用 FHD 1080p/30摄像头 x6输入来实现3D AVM。

有可能吗? 有什么限制?  如果可用, 您是否有任何关于如何进行连接的建议?

感谢您的回复。

BR

Yimin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、

    对延迟答复表示歉意。

    从采集角度来看、我们可以通过 TDA2Ex 的 CSI2引入1080p30的所有6个通道。 但是、TDA2Ex 中存在的 SGX 可能无法支持2MP SRV。  

    您能考虑一下 TDA2Px、我们已经演示了4通道2MP 3D SRV http://www.ti.com/product/TDA2P-ABZ?keyMatch=tda2p&tisearch=Search-EN-Products 

    您可以使用卡上的 www.spectrumdigital.com/.../ dd 来接收6个通道

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    如果您的问题已得到解答、您能否将此主题标记为已解决。

    此致、
    Sujith