This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x:仿真器和 Vision SDK 框架中的不同 EVE 时序

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654054/tda2x-different-eve-timings-in-simulator-and-vision-sdk-framework

您好!

我们使用的是 Vision SDK 3.0和 CCS 5.5 VAYU 仿真器。

这与仿真器和 Vision SDK 框架中的不同 EVE 时序有关。

在 EVE 仿真器中、我们使用_TSC_start()和_TSC_gettime() API 来计算周期总数。 总周期数为4469596。

考虑到 EVE 频率为650MHz、总时间为6.876302 msec。 对于 EVE 频率为500MHz、总时间为8ms。

在 Vision SDK 框架中、全局计时器和 EVE 频率为650 MHz、总时间为20毫秒。

DMA 正在运行是前台。 我们不确定时间差异的原因。

您能否建议一种机制来缩短框架内的时间?

此致、

Prashant Kothari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、
    在使用 VSDK 进行测量时,是否正在运行其他应用程序(也在访问 DDR)? DDR 可能会被连接到瓶子上、这可能会导致 SDK 级别的时序增加。

    此致、
    安州
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安州、

    在我的应用中、DSP 和 EVE 正在访问 DDR。

    在禁用 DSP 的情况下、总电路板时间是相同的。

    此致、
    Prashant Kothari
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

     当您说总电路板时间相同时、您的意思与独立电路板相同还是与一个 CSDK 框架相同?

    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已在 VSDK 框架中禁用 DSP 处理。 现在、EVE 仅访问 DDR。

    但是、总电路板时间保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、

    请注意、ARP32会执行您的_TSC 功能、并且以一半的 EVE 时钟速度运行(例如500MHz/2 = 250MHz)。 这意味着 TSC 会在每个时钟周期递增、但在计算时频率较低。 在您的案例中、TSC 总计数为4469596个周期@ 250 MHz、结果为~ 17.88ms。

    此外、仿真器 仅可用于器件 功能、但 不精确到周期。

    此外、您 还可以在设备上使用 ARP32的 TSC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    您的 VAYU 仿真器是否安装完美,如果安装成功,它是否工作正常?

    我在安装过程中遇到了一些问题、需要对其进行一些澄清。

    此致

    Srinath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinath、

    您能否启动新主题并描述您的问题?

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordon、您好!

    我已经安装了 CCS5.5,并且在安装用于运行 EVE 的 VAYU 仿真器时,我遇到了很多问题。 安装未完成、即使在过程中出现提示时忽略 CCS 更新选项、它也会每次生成三个错误日志。  

    我要求立即解决这一问题,这一问题早已出现。  

    此致

    Srinath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinath、
    我认为您已经有另一个正在处理此问题的主题: e2e.ti.com/.../2463713
    我们已有更多人在关注这个问题。 请回复有关该内容的最新更新。

    此致、
    安州