This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:电路板未进入快速启动模式

Guru**** 2931370 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655216/dra750-the-board-is-not-entering-fastboot-mode

器件型号:DRA750
主题中讨论的其他器件:DRA742PMPDRA752

您好!

我使用的是 TI J6 dra75x EVM 板。

我目前正在尝试在 eMMC 上刷写 Android O 映像。

我通过访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/6AO.1.0_Release_Notes#Flashing_eMMC_images 来遵循该程序

当我在 uboot 提示符下运行"fastboot 0"命令时、终端上没有任何内容。

DIP 开关设置为

SW2:打开打开打开关闭关闭关闭关闭关闭和

SW5:关闭关闭关闭打开关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭

有人能帮我解决可能出现的问题吗?

谢谢、BR、

Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、

    您可以检查以下几项:您是否可以使用 PC 上的命令看到器件:
    sudo fastboot 设备

    此外、您还可以检查 EVM 是否通过'lsusb'命令列出为已连接。
    您还可以尝试连接到 PC 的不同端口(确保不是 USB3.0)。

    此外、DIP 开关设置看起来与此处所述不同:
    processors.wiki.ti.com/.../6AO.1.0_Release_Notes

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它进入了快速启动模式、刷写操作正常。
    但是、当我尝试从 eMMC 引导时、会显示以下错误:

    释放未使用的内核内存:2048K
    [4.008673]初始化:初始化第一阶段已启动!
    [4.104593] init:Coldboot 花费0.0882878秒
    [4.109486] init: InitDevices():找不到分区:系统,供应商
    [4.116991] init:无法提前安装所需的分区...
    [4.122983]初始化:紧急:重新引导至引导加载程序
    [4.127628] init:reboot start、reboot、reboot Target:bootloader
    [4.134505]初始化:Android:WriteStringToFile 打开失败:没有此类文件或 DIY
    [4.142240] init:关断超时:6.
    [4.145965] init:终止 init 服务
    [4.150178] init: waitpid failed: no child processes
    [4.155214] init:使用 r0终止正在运行的服务花费0.0275792秒
    [4.163993] init: waitpid failed: no child processes
    [4.168982] init:vold 未运行、跳过 vold 关断
    [4.275240] init:powerctl_shutdown_time_ms:147:0
    [4.280022] init:重启结束、跳转到内核
    [4.285366] remoteproc2:无法加载 dra7-dsp1-fw.xe66
    [4.290920] remoteproc3:无法加载 dra7-dsp2-fw.xe66
    [4.290952] remoteproc0:加载 dra7-ipu1-fw.xem4失败
    [4.302106] remoteproc1:加载 dra7-ipu2-fw.xem4失败
    [4.310482] reboot:使用命令'bootloader'重新启动系统

    它会卡在那里。

    可能会出现什么问题?

    BR、
    Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、

    您是否使用预编译图像或重建图像?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用了预构建的图像。
    我刚刚发现、对于 Android O、eMMC 分区是不同的。 是否有方法可以手动执行分区?

    释放未使用的内核内存:2048K
    [4.008673]初始化:初始化第一阶段已启动!
    [4.104593] init:Coldboot 花费0.0882878秒
    [4.109486] init: InitDevices():找不到分区:系统,供应商
    [4.116991] init:无法提前安装所需的分区...
    [4.122983]初始化:紧急:重新引导至引导加载程序
    [4.127628] init:reboot start、reboot、reboot Target:bootloader
    [4.134505]初始化:Android:WriteStringToFile 打开失败:没有此类文件或 DIY

    如果您在此处看到、则表示未找到 partittons (系统和供应商)。 是否有任何关于为什么或如何解决此问题的想法?

    谢谢、BR、
    Suhas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、

    是否可以上传完整的引导日志?
    您有哪个版本的 EVM? 哪个内核 DTB 文件已刷写到电路板中?

    下面的行表示 eMMC 枚举不是在初始化进程查找时完成的。
    [4.109486] init: InitDevices():找不到分区:系统,供应商

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完整日志如下所示:

    U-Boot SPL 2016.05-00016-g6f6aaab (2017年11月29日- 20:39:40)
    DRA752-GP ES1.0                         
    HS200_1_8v 无 pinctrl               
    无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl                 
    尝试从 SPI 引导                 
                                           
                                           
    U-Boot 2016.05-00016-g6f6aaab (2017年11月29日- 20:39:40 -0600)
                                           
    CPU :DRA752-GP ES1.0                  
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版 E.0
    DRAM: 1.5GiB
    MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.                                           
    SCSI: SATA link 0 timeout。                                                     
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式                       
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst                
    正在扫描设备总线...                                                     
    找到0个器件。                                                              
    NET:  eth0:以太网@48484000                                                  
    按任意键停止自动引导: 0                                                
    MMC:无卡存在                                                            
    MMC:无卡存在                                                            
    MMC:无卡存在                                                            
    切换到分区#0,确定                                                     
    mmc1 (第0部分)是当前器件                                                  
                                                                                   
    MMC 读取:DEV # 1,块# 5376,计数512... 512块读取:正常              
                                                                                   
    MMC 读取:DEV # 1,块# 101152,计数20480... 20480个块读取:正常        
    从 eMMC 引导...                                                           
    ##正在引导 Android 映像,地址为0x82000000...                                      
    内核加载地址0x80008000大小7522 KiB                                       
    内核命令行:buildvariant=userdebug                                     
    RAM 磁盘加载地址0x83000000大小1774 KiB                                     
    ###展开的设备树 blob、88000000                                       
      使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导                                     
      正在加载内核映像... 好的                                                  
      正在将 Ramdisk 加载到8fe44000,结束8ff436... 好的                             
      正在将设备树加载到8fe26000,结束于8fe438fc ... 好的                         
    使用环境中的 machid 0xfe6                                             
                                                                                   
    正在启动内核...                                                             
                                                                                   
    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux                                
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset                                
    [0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU                                   
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct                               
    [0.000000]   Linux 版本4.4.91 (a0271468@magpie)(gcc 版本4.9.x-google7)
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d  
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存  
    [0.000000]   机器放电模型:TI DRA742                                         
    [0.000000]   保留存储器:已在0x000095800000、B 创建 CMA 存储器池
    [0.000000]   保留的存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容的 l
    [0.000000]   保留存储器:已在0x000099000000、B 创建 CMA 存储器池
    [0.000000]   保留的存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容的 l
    [0.000000]   保留存储器:已在0x000000009d000000、B 创建 CMA 存储器池
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 l
    [0.000000]   保留存储器:已在0x000000009f000000、B 创建 CMA 存储器池
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 l
    [0.000000]   CMA:保留0x00000000de400000处的24 MIB                       
    [0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略                      
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc                             
    [0.000000]   OMAP4:将0x00000000dfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000       
    [0.000000]   DRA752 ES1.0                                                     
    [0.000000]   PERCPU:嵌入式12页/CPU @ef1ac000 s20160 r8192 d20800 u4912
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总的 pa0
    [0.000000]   内核命令行:root=/dev/mmcblk0p2 rw init=/init rootfstypg
    [0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)             
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)   
    [0.000000]   内存:1341260K/1564672K 可用(10240K 内核代码、620K RW)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:                                    
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)                  
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)                
    [0.000000]       vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)                
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)                
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)                
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)                
    [0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc0c00000  (12256 KB)               
    [0.000000]         .init:0xc1000000 - 0xc1200000  (2048KB)                
    [0.000000]         .data:0xc1200000 - 0xc129b3d4  (621KB)                
    [0.000000]          .bss:0xc129b3d4 - 0xc13425e8  (669 KB)                
    [0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1       
    [0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。                     
    [0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。                     
    [0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.                                         
    [0.000000]   ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_refv
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz                       
    [0.000000]   构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。             
    [0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffff max_cycless
    [0.000005]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398s 换行一次
    [0.000016]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns            
    [0.000334]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xffffffff
    [0.000342]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER                        
    [0.000773]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器 f 计算的值)
    [0.000788]   pid_max:默认值:32768最小值:301                             
    [0.000863]   安全框架已初始化                                   
    [0.000874]   SELinux: 初始化。                                          
    [0.000952]   挂载高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)      
    [0.000963]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001529]   正在初始化 cgroup Subsys IO                                    
    [0.001547]   正在初始化 cgroup Subsys 内存                                
    [0.001572(2004)   正在初始化 cgroup Subsys 设备                               
    [0.001585]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜                               
    [0.001597]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event                            
    [0.001609]   正在初始化 cgroup 子系统 PID                                  
    [0.001647]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的                          
    [0.001889]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性                     
    [0.001906]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性                     
    [0.001915]   CPU0:更新 CPU_Capacity 1024                                   
    [0.001924]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000                 
    [0.001969]   为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射       
    [0.080068]   CPU1:更新 CPU_Capacity 1024                                   
    [0.080073]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001                 
    [0.080145]   启动了2个 CPU                                                
    [0.080161]   SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。           
    [0.080168]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。                             
    [0.080174]   CPU:提供虚拟化扩展。                        
    [0.080207]   CPU1:更新最大 CPU_Capacity 1024                               
    [0.090078]   CPU1:更新了最大 CPU_Capacity 1024                               
    [0.110583]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分版本0
    [0.111547]   omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据              
    [0.318327]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、ms
    [0.318352]   futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)            
    [0.322002]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统                      
    [0.322968]   NET:注册协议系列16.                               
    [0.324133]   DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池   
    [0.350278]   空闲:使用调速器梯                                   
    [0.380306]   空闲:使用调速器菜单                                     
    [0.389365]   OMAP GPIO 硬件版本0.1                                   
    [0.393692]   GPIO 线路161 (radio_rst)硬根输出/低电平                   
    [0.396105]   IRQ:未找到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@14的 IRQ 域!
    [0.413732]   OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0                       
    [0.413745]   GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0            
    [0.425890]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点。
    [0.425901]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。               
    [0.426382]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表8所需的 SRAM
    [0.426392]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表8所需的 SRAM 池
    [0.427055]   OMAP DMA 硬件版本0.0                                   
    [0.472132]   OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序)
    [0.473346]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy                           
    [0.478242]   EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序                    
    [0.482859]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU                 
    [0.483046]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU                 
    [0.483215]   OMAP-IMU 588820.MMU:已注册588820.MMU                 
    [0.483392]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU                 
    [0.483697]   已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU                 
    [0.483897]   已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU                 
    [0.485966]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs                   
    [0.486027]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器                     
    [0.486122]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB                        
    [0.487516]   Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求                 
    [0.500809]   Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0                      
    [0.573237]   pcf857x 0-0020:探测                                           
    [0.573822]   pcf857x 0-0021:探测                                           
    [0.573967]   omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12                  
    [0.590875]   GPIO 线路463 (vin6_SEL_s0)硬根输出/低电平                 
    [0.590977]   pcf857x 1-0026:探测                                           
    [0.591522]   omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz                  
    [0.591916]   omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz                  
    [0.610843]   pcf857x 3-0021:探测                                           
    [0.610870]   OMAP_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12                  
    [0.611094]   介质:Linux 介质接口:v0.10                              
    [0.611145]   Linux 视频捕捉接口:v2.00                             
    [0.611187]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册                         
    [0.611194]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giom>
    [0.611219]   已注册 PTP 时钟支持                                     
    [0.611273]   EDAC MC:版本:3.0.0                                              
    [0.621208]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400            
    [0.621510]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400            
    [0.621958]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。            
    [0.623390]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER            
    [0.664850]   NET:注册协议系列2.                                
    [0.665448]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.665512]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)        
    [0.665637]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)         
    [0.665687]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)              
    [0.665718]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)         
    [0.665872]   NET:注册协议系列1.                                
    [0.666435]   尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...                    
    [0.738773]   释放 initrd 内存:1776K                                     
    [0.739718]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、7计数
    [0.742442]   审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)                    
    [0.742499]   审核:type=2000审核(0.729:1):已初始化                     
    [0.749995]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0                                     
    [0.750159]   VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)  
    [0.751243]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher               
    [0.751501]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。                                
    [0.751837]   熔丝初始化(API 版本7.23)                                     
    [0.756161]   退回:池大小:64页                                      
    [0.756318]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要)
    [0.75636]   已注册 IO 调度程序 NOP                                     
    [0.756350]   已登记 IO 调度程序的截止日期                                 
    [0.756386]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)                            
    [0.761556]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [0.765007]   PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:              
    [0.765020]     使用[bus]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [0.765054]      IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000                       
    [0.765076]     MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000                       
    [0.797149]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立                       
    [0.797328]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00       
    [0.797342]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]                   
    [0.797353]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]           
    [0.797364]   PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]   
    [0.797783]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输                  
    [0.797907]   PCI:总线1:启用快速背对背传输                   
    [0.797992]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]    
    [0.798007]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]    
    [0.798022]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]                         
    [0.798243]   pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号  
    [0.803049]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享        
    [0.805546]   控制台[ttyS0]已禁用                                         
    [0.805600]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud 0
    [1.830413]   控制台[ttyS0]已启用                                          
    [1.834426]   4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud 0
    [1.843755]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud 0
    [1.853790]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810                             
    [1.860518]   OMAP DSS 版本6.1                                                 
    [1.864324]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_compon)
    [1.872785]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_comp)
    [1.981674]   返修:模块已加载                                               
    [2.049909]   循环:模块已加载                                              
    [2.054554]   Nand:找不到 NAND 器件                                       
    [2.058328]   OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配  
    [2.068391]   m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)                     
    [2.073810]7   在 MTD 器件 spi32766.0上找到的部件分区               
    [2.079669]   在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:                       
    [2.084850]   0x000000000000-0x000000040000:"QSPI.SPL"                       
    [2.090880]   0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"                    
    [2.097150]   0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"             
    [2.103991]   0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"                
    [2.110550]   0x0000001d0000-0x1e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"        
    [2.117847]0x0000001e0000-0x0000009e0000   :"QSPI.kernel"                    
    [2.124089]0x0000009e0000-0x000002000000   :"QSPI.file-system"               
    [2.131769]   libphy:固定 MDIO 总线:探测                                   
    [2.136496]   Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6                        
    [2.141568]   Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky           
    [2.147876]   CAN 器件驱动程序接口                                      
    [2.152805]   c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 已注册器件(r)
    [2.213426]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6            
    [2.219551]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3           
    [2.229932]   libphy:48485000.mdio:探测                                    
    [2.234010]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、drin
    [2.242051]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、drin
    [2.250790]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 20:CD:39:2D:61:26       
    [2.257491]   cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800          
    [2.264488]   cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 20:CD:39:2D:61:27
    [2.272119]   PPP 通用驱动程序版本2.4.2                                 
    [2.276567]   已注册 PPP BSD 压缩模块                            
    [2.281297]   已注册 PPP Deflate Compression 模块                        
    [2.286403]   PPP MPPE 压缩模块已注册                           
    [2.291220]   NET:注册协议系列24.                               
    [2.298037]   EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序       
    [2.304622]   EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序                               
    [2.309134]   EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序                      
    [2.314734]   ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序           
    [2.320963]   ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序                               
    [2.325953]   ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序                      
    [2.332169]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标                  
    [2.33794]   usbcore:注册的新接口驱动程序 xpad                    
    [2.3427]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB_acecad              
    [2.349416]   usbcore:注册的新接口驱动程序 aiptek                  
    [2.355074]   usbcore:注册的新接口驱动程序 gtco                    
    [2.360539]   usbcore:注册的新接口驱动程序 hanwang                 
    [2.366285]   usbcore:注册的新接口驱动程序 kbtab                   
    [2.372383]   i2c /dev/entries 驱动程序                                          
    [2.376961]   VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin                 
    [2.384069]   VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin                 
    [2.390222]   gspca_main:v2.14.0已注册                                   
    [2.394489]   VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0               
    [2.401798]   ti-soco-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整 BGAP、温度不合适
    [2.409251]   ti-soc 热性能4a0021e0.bandgap:未修整 BGAP、温度不合适
    [2.416710]   VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件                          
    [2.421747]   ti-soco-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整 BGAP、温度不适用
    [2.429194]   ti-SoC-thermal 4a0021e0.bandgap:非修整 BGAP、温度不适用
    [2.436638]   ti-soc 热性能4a0021e0.bandgap:非修整 BGAP、温度不影响
    [2.446126]   device-mapper:uevent:version 1.0.3                             
    [2.451002]   设备映射器:ioctl:4.34.0-ioctl (2015-10-28)已初始化:dm-m
    [2.460836]   OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得了 CD GPIO                             
    [2.466512]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态         
    [2.472897]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态         
    [2.4794773]   EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电                                   
    [2.566574]   mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位                                
    [2.572845]   mmc0:地址0001处的新 DDR MMC 卡                           
    [2.578177]   mmcblk0:mmc0:0001 MMC04G 3.52 GiB                               
    [2.582990]   mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC04G 分区1 16.0 mib              
    [2.589227]   mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib              
    [2.596473]   omap_hmc 480b4000.mmc:Adma err:ST_TFR、desc at 0xde441008 foo
    [2.605630]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd respons0
    [2.615096]   mmcblk0:使用单块读取重试                        
    [2.620520]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd respons0
    [2.629799]   blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 0             
    [2.636200]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区1、nr 7、cmd respons0
    [2.645510A]   blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区1             
    [2.651913]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区2、nr 6、cmd respons0
    [2.661199   ] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 2             
    [2.667604]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区3、nr 5、cmd respons0
    [2.676889]   blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 3             
    [2.683275]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区4、nr 4、cmd respons0
    [2.692559]   blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 4             
    [2.698959]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区5、nr 3、cmd respons0
    [2.708239]   blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 5             
    [2.714338]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动             
    [2.720417]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区6、nr 2、cmd respons0
    [2.729696]   blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 6             
    [2.735858]   抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina                    
    [2.741329]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区7、nr 1、cmd respons0
    [2.750617]   blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 7             
    [2.7566667]   DEV mmcblk0、逻辑块0、异步页面读取时出现缓冲器 I/O 错误
    [2.764324]   omap_hmc 480b4000.mmc:Adma err:ST_TFR、desc at 0xde441008 foo
    [2.773489]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd respons0
    [2.782922]   mmcblk0:使用单块读取重试                        
    [2.788363]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd respons0
    [2.797643]   blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区0             
    [2.804043]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区1、nr 7、cmd respons0
    [2.813306]   blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 1             
    [2.819710]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区2、nr 6、cmd respons0
    [2.829341]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区3、nr 5、cmd respons0
    [2.838971]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区4、nr 4、cmd respons0
    [2.848603]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区5、nr 3、cmd respons0
    [2.858235]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区6、nr 2、cmd respons0
    [2.867867]   mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区7、nr 1、cmd respons0
    [2.877149]   DEV mmcblk0上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块0、异步页面读取
    [2.884358]    mmcblk0:无法读取分区表                         
    [2.890813]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid                  
    [2.896468]   usbhid:USB HID 内核驱动程序                                      
    [2.903672]   ashmem:已初始化                                              
    [2.907191]   OMAP_hsmmc 480d1000.MMC:卡声称支持低于 DE 的电压
    [2.920271]   hwspinlock_user gatemp:请求了20个 hwspinlocks                 
    [2.926435]   OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@0
    [2.934301]    remoteproc0:588200.IPU 可用                          
    [2.939229]    remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中且公司正在开发中
    [2.949430]    remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且为 backwa。
    [2.959995]    remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败2.
    [2.968282]    remoteproc0:返回到用户帮助程序                        
    [2.968395]   OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@0
    [2.968443]    remoteproc1:5502000.IPU 可用                          
    [2.968447]    remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中且公司正在开发中
    [2.968450]    remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [2.968591]    remoteproc1:针对 dra7-ipu2-fw.xem4的直接固件加载失败2.
    [2.968594]    remoteproc1:返回到用户帮助程序                        
    [2.968851]   OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_cma@0
    [2.968897]    remoteproc2:提供40800000.DSP                          
    [2.968901]    Remoteproc 2:注意:remoteproc 仍在开发中且公司正在开发中
    [2.968904]    remoteproc2:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [2.96937]   OMAP-rproc 41000000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp2_CMA@0
    [2.969394]    remoteproc3:41000000.dsp 可用                          
    [2.969398]    Remoteproc 3:注:Remoteproc 仍在开发中,公司正在开发中
    [2.969400]    remoteproc3:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [2.980044]    remoteproc2:针对 dra7-dsp1-fw.xe66的直接固件加载失败2.
    [2.980047]    remoteproc2:返回到用户帮助程序                        
    [2.990343]    remoteproc3:针对 dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败2.
    [2.990347]    remoteproc3:返回到用户帮助程序                        
    [3.037662]   usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio           
    [3.039431]   DaVinci-McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的                      
    [3.040146]   DaVinciASP 48468000.McASP:已启用勘误表 i868变通办法  
    [3.040392]   DaVinci-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的                      
    [3.040418]   达芬奇-McASP 48474000.McASP:已启用勘误表 i868变通办法  
    [3.040625]   Davinci-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0               
    [3.051306]   OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: SND-SOC-Dumme-Dai <-> 58k
    [3.062119]   u32分类器                                                   
    [3.062121]       输入器件检查打开                                        
    [3.062123]       已配置操作                                           
    [3.062140]   通过 NetLink v0.30过滤网络消息。                            
    [3.062205]   NF_conntrack 版本0.5.0 (16384桶、最大65536)            
    [3.062736]   ctnetlink v0.93:正在注册 nfnetlink。                     
    [   3.063299] XT_TIME:内核时区为-0000                                
    [3.186184]   IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组                     
    [3.191723]   arp_tables:(c) 2002 David S. Miller                             
    [3.196532]   正在初始化 XFRM netlink 套接字                                 
    [3.201589]   NET:注册协议系列10.                               
    [3.209097]   mmc1:将未知 CIS tuple 排队0x91 (3个字节)                   
    [3.215804]   mmc1:地址0001处的新高速 SDIO 卡                   
    [3.221895]   mip6:移动 IPv6                                                
    [3.224961]   ip6_tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组                    
    [3.232117]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序                             
    [3.237338]   NET:注册协议系列17.                               
    [3.241824]   NET:注册协议系列15.                               
    [3.246314]   CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)           
    [3.252574]   NET:注册协议系列29                               
    [3.257069]   CAN:原始协议(修订版20120528)                                 
    [3.261364]   CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)                 
    [3.267074]   CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_hops=1                   
    [3.272883]   NET:注册协议系列41.                               
    [3.277706]   OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持         
    [3.284638]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名           
    [3.290847]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名           
    [3.297605]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名           
    [3.303885]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名           
    [3.311416]   TI OMAP4+器件的电源管理。                          
    [3.316629]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序                           
    [3.321889]   注册的任务统计数据版本1                                   
    [3.327301]   DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施              
    [3.334573]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目                    
    [3.544409]   dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.1.auto  
    [3.551401]   dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.1.auto   
    [3.558319]   dwc3 48890000.usb: OTG:只有在小工具寄存器之后才能启动        
    [3.766494]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器                   
    [3.772015]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册了新的 USB 总线、分配了总线 n1
    [3.779919]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI 版本0x100
    [3.788709]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 511、IO 内存0x488d0000             
    [3.794883]   USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002    
    [3.801698]   USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber1
    [3.809191]   USB USB1:产品:XHCI 主机控制器                          
    [3.814102]   USB USB1:制造商:Linux 4.91 xhci-hcd                    
    [3.819521]   USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.2.auto                          
    [3.824746]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器                                       
    [3.828535]   集线器1-0:1.0:检测到1个端口                                     
    [3.832707]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器                   
    [3.838236]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、已分配总线 n2
    [3.845993]   USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、di。
    [3.854217]   USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003    
    [3.861032]   USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber1
    [3.868300]   USB USB2:产品:XHCI 主机控制器                          
    [3.873194]   USB USB2:制造商:Linux 4.91 xhci-hcd                    
    [3.878623]   USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.2.auto                          
    [3.883835]   集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器                                       
    [3.887617]   集线器2-0:1.0:检测到1个端口                                     
    [3.892306]   OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得了 CD GPIO                             
    [3.945125]   输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0     
    [3.952652]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)                        
    [3.972395]   EVM_1v8:正在禁用                                               
    [3.975511]   AIC_DVDD:正在禁用                                              
    [3.978665]   vmmcwl_fixed:正在禁用                                          
    [3.982187]   EVM_3V3_SD:正在禁用                                            
    [3.985788]   ALSA 器件列表:                                                
    [3.988765]     #1:HDMI 58040000编码器                                      
    [3.993951]   释放未使用的内核内存:2048K                              
    [4.000731]   INIT:初始化第一阶段已启动!                                  
    [4.097203]   INIT:Coldboot 花费0.0887979秒                            
    [4.102087]   init: InitDevices():找不到分区:系统,供应商      
    [4.109311]   init:无法提前安装所需的分区...              
    [4.115296]   init:panic:rebootloader                             
    [4.119941]   init:reboot start、reboot 原因:reboot、rebootTarget:bootloader     
    [4.126845]   init:android: WriteStringToFile open failed:no such file or DIY
    [4.134574]   init:关断超时:6.                                        
    [4.138284]   init:终止 init 服务                                  
    [4.142496]   init:waitpid 失败:无子进程                         
    [4.147538]   init:使用 r0终止正在运行的服务花费0.0275901秒
    [4.156320]   init:waitpid 失败:无子进程                         
    [4.161310]   init:vold 未运行,正在跳过 vold 关闭                   
    [4.267450]   init:powerctl_shutdown_time_ms:147:0                            
    [4.272180]   初始化:重启结束、跳转到内核                           
    [4.277569]    remoteproc0:加载 dra7-ipu1-fw.xem4失败                   
    [4.277582]    remoteproc3:加载 dra7-dsp2-fw.xe66失败                   
    [4.277622]    remoteproc2:无法加载 dra7-dsp1-fw.xe66                   
    [4.277651]    remoteproc1:无法加载 dra7-ipu2-fw.xem4                   
    [4.30331]   重新启动:使用命令"bootloader"重新启动系统

    之后、它会尝试重新启动。

    BR、

    Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、

    您是否能够解决此问题? 您是否仍然面临此问题?

    此致、
    Yordan