This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EG:uBoot 在 spl 阶段挂起(SD 引导)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657313/linux-tda2eg-uboot-hanging-at-spl-stage-sd-booting

器件型号:TDA2EG

工具/软件:Linux

我无法引导我们的自定义 tda2ex 板、它在 uboot 的 spl 引导阶段挂起。

uboot 横幅有时可以部分打印、大多数情况下不打印。

有一些调试方法可以解决此类问题? 或有关该问题的任何提示。

我发现在 SDRAM_init 之后 RAM 可能无法正常工作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关如何使用 CCS 调试 SPL 的信息、请查看以下讨论:
    e2e.ti.com/.../642740

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我发现了另一个问题、我在 DDR 中写入和读取指定的数据、但发现它与我在 SDRAM_init 之后写入的数据不同。 为什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在升级到更高版本后、您的问题是否已解决、如以下主题所示:
    e2e.ti.com/.../657960

    我们可以关闭这个线程吗?

    此致、
    Yordan