This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:TDA2Ex UART 短路问题

Guru**** 2955720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658850/tda2exevm-tda2ex-uart-short-issue

器件型号:TDA2EXEVM

当 UART 线(D26、D28)与 BAT+(12V)短接时、SoC 的 Core_VDD 和 VDD_1V8都短接。 哪个 Core_VDD (PMIC 引脚9 10 11)和 VDD_1V8 (PMIC 引脚17 18 19)来自 PMIC TPS65917

这是正常操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说的 UART 引脚与12V 短路是什么意思? 这是怎么发生的?

    您能否发布原理图来向我们展示问题的确切位置?

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需对 Stan 的查询发布答复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan