This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6630K2L:配置 IQN2和 DFE 模块、以从 JESD 接口发送/接收原始数据流(非 CDMA/LTE 协议)到应用存储器(DFE 旁路)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: RFSDK, ADC14X250EVM, 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660026/linux-tci6630k2l-configuration-iqn2-and-dfe-module-to-transmit-receive-raw-data-stream-not-cdma-lte-protocol-from-jesd-interface-to-application-memory-dfe-bypass

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:RFSDK、 ADC14X250EVM、 66AK2L06

工具/软件:Linux

您好!

我们正在开发一个在 Linux (ARM 内核)上运行的应用程序。 有必要使用 DMA 实现从 JESD ADC 接口到应用存储器的直接高速数据传输(无 DFE 处理、采样率为245MHz)。 已使用 ARM 交叉编译器和 PDK 驱动程序包 Keystone 2 (pdk_keystone2_3_01_04_07)。 电路板 TCIEVMK2LX (Lamarr)

由于我们需要在不进行处理的情况下通过 DFE 模块传输数据(DFE 旁路)、因此我无法使用 RFSDK。

我被迫使用模块的定制配置(使用 TI PDK Keystone 2驱动程序包中的 DFE 和 IQN2库)。

但是,在为测试应用配置驱动程序时(通过 JESD 环回、应用程序内存->IQN->DFE->JESD TX ->JESD RX ->DFE ->IQN2>应用程序内存进行测试数据传输)。 但使用 IQN2 LLD 配置 IQN2模块时出现问题。

在所提供库的说明中、 对于 使用电信标准 CDMA 和 LTE 的数据传输/接收模式、IQN2总线配置仅被视为。 此外、数据结构和 LLD API 函数还包含与这些协议相关的参数。 我不了解如何使用现有的 API 函数将模块配置为直接传输原始数据(4个 RX 通道和4个 TX 通道)。 关于这个问题的信息是不够的…

因此,我有以下问题:
-1) RFSDK 中是否计划使用 JESD 到存储器(DFE 旁路)的直接数据采集模式?
-2)如何在不使用 CDMA 和 LTE 协议的情况下配置 IQN2模块(使用 LLD)以实现连续流式传输(DFE BB ->IQN2->MEMORY)?

此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们还在开发一个在 Linux (ARM 内核)上运行的应用程序。 有必要使用 DMA 实现从 JESD ADC 接口到应用存储器的直接高速数据传输(无 DFE 处理、采样率为245MHz)。 已使用 ARM 交叉编译器和 PDK 驱动程序包 Keystone 2 (pdk_keystone2_3_01_04_07)。 电路板 TCIEVMK2LX (Lamarr)

    JESD RX ->DFE ->IQN2>应用存储器
    我们有3块板,66AK2L06 EVM 版本。 1.0.3.0、ADC14X250EVM 修订版 B 和 DLC 板,我们根据设计文件生成。

    此主题是否有任何进展?


    此致、

    Anil S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想回答这个问题、因为我们的设计也使用非 LTE/WCDMA 时序。  

    非常感谢、

    Ken