This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:将 USB0循环至 USB1

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659929/am3358-looping-usb0-to-usb1

器件型号:AM3358

您好、香榭丽舍

AM3358上有2个 USB 端口。 USB0用作主机、USB1用作器件。 是否可以将 USB0连接到 USB1作为测试目的的环路?

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试使用 RNDIS 驱动程序对 usb0、USB1执行环回测试。 但 ping 失败。 如果 USB0、USB1被单独测试、测试成功。
    TI 是否测试了 USB0、USB1环回?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    环回测试在此上下文中用于硬件测试、而不是软件应用程序开发、Linux 中的大多数 USB 类功能测试(如您所做的 USB 以太网测试)都将失败、这主要是因为内核类驱动程序不用于环回。 您要么必须编写自己的非 Linux 测试应用程序来执行硬件测试、要么可以使用内核中提供的 testusb 工具来使用 g_zero 驱动程序执行一些测试。