This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:为何无法将 IR1443 ES2.0 EVM 连接到 TDA3x EVM

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655231/tda3xevm-why-ir1443-es2-0-evm-can-not-be-connected-to-tda3x-evm

器件型号:TDA3XEVM

你好、冠军、
  我在具有 DIB、VAB 和雷达 EVM 的 TDA3x EVM 上运行处理器 SDK 雷达3.2.0.0应用程序。 我发现应用程序可以与 AR1443 ES1.0 EVM 一起运行、但无法与 IR1443 ES2.0 EVM 一起运行。  连接 IR1443 ES2.0 EVM 后、雷达初始化无法通过。 下面是日志。

IPU1-0] 输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0]  1406.545720 s:
[IPU1-0]  1406.545812 s: 链:初始化 AR12xx ...
[IPU1-0]  1406.546117 s: utils_MCSPI:McSPI 配置为中断模式!!

  我不知道1443的 ES1.0和2.0之间可能存在的差异、这可能会导致此问题。 您能帮您检查一下吗?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我已将您的问题转交给 RadarSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您是否可以按照 Radar Studio 用户指南中的说明使用固件刷写 IR1443板上的 QSPI 闪存、然后从 TDA3x 引导器件而不通过 SPI 加载固件?

    我记得 IR/AR1443 ES2.0必须始终从闪存引导。 AR1243情况并非如此。 我正在与 xWR 团队再次确认这一点。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    谢谢、此致、
    Piyali