This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2HV:在 TDA2x SoC SPI 模式下、不会影响输出

Guru**** 2542900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653264/rtos-tda2hv-in-tda2x-soc-spi-mode-is-not-affecting-in-the-output

器件型号:TDA2HV

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们正在研究 ADAS TDA2x SOC。 我们在从机模式下配置了 TDA2x 的 SPI0。我们在 MOSI 线路上获取数据。但当我们在 TDA2x SoC 的 MISO 线路上传输数据时、数据会被主设备侧的数据左移。因此、 为了纠正这一问题、我们尝试了 SPI 的模式(0、1、2、3)、但我们无法在 MISO 线路中得到影响、并且无法看到对 CRO 的影响。

我们将在" mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0]时钟模式"中进行更改      = MCSPI_mode2;"代码中的参数。但它不能反映在 CRO 中

1) 1)上述更改是否反映在更改 SPI 模式的代码中?  

2) 2)我们是否更改了 SPI 模式的正确参数?

请向我们建议解决此问题的可能解决方案。

谢谢、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parth、

    如先前所知,由于节假日,MCSPI 专家不在办公室。 请等待他返回并答复。
    请勿针对同一问题启动新主题。 谢谢。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    您是否还更改了主器件侧的模式? 您能否发布示波器屏幕快照或绘制波形并突出显示问题?

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Stan、

    我们无法更改主器件侧 SPI 模式。我将在 MISO 线路上发送112。

    我的实际问题发布在以下链接 e2e 链接上。

    为解决此问题,我更改了从机侧的 SPI 模式(TDA2x SoC ),但它不会影响输出。 我已附上不同 的 SPI 模式 DSO 屏幕截图供您参考。

    如果您需要我们方面的更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否可以转储 MCSPI 寄存器? 要查看寄存器中的模式(PHA/POL)是否确实发生了变化、另一方面可能会出现其他情况。

    谢谢、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshal、

    我们没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Rishabh