This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:VID1和 VID2之间透明

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658482/tda3mv-transparent-between-vid1-and-vid2

器件型号:TDA3MV

您好!

我们将使用 Vision SDK 3.0。

我尝试在 VID2上显示 GUI 以调整 GUI 大小
GUI 显示正常、但 VID1和 VID2之间不透明。

是否可以在 VID1和 VID2之间建立透明度?

如果是、我如何才能让它透明?

谢谢

JP PARK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应使用 α 混成功能进行透明度设置。
    您可以设置全局 alpha 参数以使一个完整的层透明。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。

    您说您与 VID1和 GFX 之间的透明度不同吗?
    在 Vision SDK 3.0中、VID1和 GFX 之间的透明度是可以的。
     
    从 pPrm_GRPX->displayId = display_link_INST_DSS_GFX1更改为 display_link_INST_DSS_VID2后、
    Vision SDK 3.0中的 VID1和 VID2之间的透明度不正常。

    此致
    JP PARK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    更改 GFX1->VID2时还需要修改 Z 顺序。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回复。
    我会尝试一下。

    此致、
    JP PARK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rishabh

    谢谢您、问题已得到解决。
    感谢您的回复。

    此致、
    JP PARK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Park、

    请将回答问题的帖子标记为"这解决了我的问题"。 谢谢。

    此致、
    Rishabh