Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65910、
工具/软件:Linux
我正在使用 AM3352和 TPS65910 PMIC 进行设计。 我正在寻找 Linux 器件树配置、以便 在启动时加载 tps65910-RTC 驱动程序。
我可以在引导系统后加载驱动程序
# modprobe rtc-tps65910
那么我可以将其视为 RTC1。
[59.357679] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:已将 tps65910-RTC 注册为 RTC1
# cat /sys/class/rtc/rtc1/time
00:02:48
是否有方法通过更改器件树来使其自动加载?
一些其他背景信息
系统设计为在待机和 Sitara 断电时使用 PMIC RTC、而不是 AM3352 RTC。
TPS65910使用内部32kHz RC 振荡器。
运行 Linux 时需要 AM3352 RTC。 它在引导时自动分配给 rtc0。 它需要是系统电源控制 器、因此 ALARM2可以控制用于断电命令的 PMIC_POWER_EN。 这目前正在工作。
相关线程是