This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:USB 眼图

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655787/linux-am3352-usb-eye-diagram

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好专家、

我们是否在 USB 主机和基于 BBB 等 TI EVM 的 USB 器件上都有 AM3352 USB 眼图?

我的客户测试了 AM3352 USB 眼图、反馈信号不好、因此我想获取一些参考、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    BBB 是一个社区板、而不是 TI 产品、因此我将不会获得它的数据。 通常、眼图不良是由于无法按照 TI 要求实施接口而导致的。 请查看 SPRAAR7 (TI 高速布局指南)并确保遵循中包含的要求。

    我已附上 TI AM335x 通用 EVM 的高速主机和高速器件眼图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    非常感谢您的支持!
    当客户在 USB ESD 测试期间发布了 USB 眼图问题时、我们能否从 SPRAAR7获取有关 ESD 旁路的 AM335x USB 布局指南? 我们还有其他有关 AM3352 USB ESD 测试的详细指南吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、
    是的、SPRAAR7具有适用于 AM335x (或任何其他 USB 设计)的 ESD 旁路布局示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的支持!

    客户向我们展示了 i.max 283 USB 眼图、该图优于 AM335x GPEVM、并说 i.max283通过了 AM3352板无法通过的 USB ESD 测试。 PCB 布局的不同之处在于、i.max283 USB 线仅在顶层布线、而 AM3352 USB 线在 GPEVM 和客户电路板的多层布线。 客户的 AM3352板能否通过根据 SPRAAR7指南修改 PCB 布局来获得相同的眼图?

    i.max283 USB 器件眼图:

    i.max283 USB 主机眼图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、
    我同意顶部图像看起来是远端 HS 眼、看起来很好。 我不同意底部的图片是好的。 就在该图中、我可以看出存在明显的抖动和阻抗不匹配问题。 这些很可能是布局不良造成的。 您提到有几个图层更改。 如果在 PCB 设计中未正确处理过孔、这些会极大地导致阻抗不匹配问题。

    TI 建议遵循最佳实践高速布局实践、包括 SPRAAR7中介绍的实践。 AM335x 在遵循这些指南的设计中通过 USB 合规性没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    感谢您的支持、我还建议客户测试 AM3352 GPEVM 上的 ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    由于一些客户最近遇到 AM3352 USB ESD 测试故障问题、除了您提供的 USB 布局指南之外、您是否有任何有关 USB ESD 保护设计的成功案例?

    但斯克很多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、
    您似乎是在咨询 USB ESD 器件本身、而不是 AM335x SoC。 如果是、请将这些问题发布到电路保护论坛中、因为我无法在这里评论这些问题。

    e2e.ti.com/.../389