This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:SDRC 读取数据损坏

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656665/am3703-sdrc-read-data-corruption

器件型号:AM3703

您好!

移动 DDR SDRAM 中的读取数据损坏是由我客户的主板引起的。
(0x12345678应该被读取;然而、0xFF345678被读取。)

我想检查 SDRC 的寄存器设置是否正确。
对于 SDRC 设置、我应该确认哪一点?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San

    您是否使用 GEL 文件或 Linux 来执行测试? 如果是 Linux、您能否在 u-boot 中设置 DDR 配置后检查设置?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、sivak-san、

    感谢你的答复。
    我将确认您的问题;但是、我的客户可能会使用 WinCE。

    此外、我还有一个问题要回答。
    在读取操作期间、SDRC 中是否有任何逻辑将 MSB 更改为 FF?
    例如、设置错误是否会导致读取数据损坏?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San

    我可以看到以下原因、您可能会看到损坏:

    1.硬件/主板相关问题
    2. DRAM 设置/配置不正确
    3. DDR IO/PHY/EMIF 设置不正确
    4.电源/VREF 问题

    在没有有关该问题的更多详细信息的情况下、很难进行评论。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San

    您在这里还有其他输入吗?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva-San、

    感谢你的答复。
    现在、我的客户正在尝试捕获 DDR 信号。
    如果他们提供的信息是更新的、我会返回给您。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San
    这是否仍然打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul-San、

    很抱歉耽误你的时间。
    我关闭此主题;但是、如果我的客户提出其他问题、我将创建新主题。

    此致、
    Nomo