This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM 光绘文件

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658418/am5728-gp-evm-gerber-file

器件型号:AM5728

您好 、专家、

我的客户参考的是 AM5728 GP EVM 的设计、TI AM5728 GP EVM 产品文件夹 Web 中仅包含 PCB 返修文件、因为客户由于公司政策原因无法使用 Cadence、因此无法使用返修文件。  

他们询问 GP EVM .gerber 文件、我们是否向客户提供了此类文件? 我 看到了 AM5728 IDK EVM Web 中包含的.gerber 文件、但 AM5728 GP EVM Web 中没有任何文件。

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我正在努力弄清为什么光绘文件不在网络上。 当我得到答案时、我会向您更新。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    除了我向 Thomas 询问光绘文件外、您还能向我们发送 AM5728 GP EVM 的 odb++文件吗? 我们需要此 PCB 文件,以便尽快开始电路板设计,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于该特定设计、PCB 制造商在制造电路板时进行了一些更改。 因此、我们没有最新的文件、我们选择不将光绘文件加载到 TI.com 上。 我将检查将 PCB 文件导出到 odb++的可能性。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的跟进、如果光绘文件不可用、请帮助获取 odb++文件、我们确实需要先在 EVM PCB 上查看此文件、以便确定我们的产品将从哪里开始、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../am57xevm_5F00_pm_5F00_reva3.zip

    我为处理器模块生成了 odb++文件并将其附加在此处。

    此致、Bill

    **文件于2018年2月26日更新**

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我在制造厂说明公告9中看到反钻要求:

    有关反钻信息。 请参阅光绘文件(BACKDRILL_12-4.ART)

     是否可以获取此光绘文件? 它们对于 HDMI 和 USB 高速差分线路至关重要。 我们希望了解这些反钻的具体要求是什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在研究您的问题时、我注意到 odb++ zip 中缺少一些文件。 已更正。 现在可以使用 odb++文件访问反钻上的信息。 在查看器中打开它、并选择 ti_am572x_pm_reva3_backdram_12-4层以查看反钻表和位置。
    此致、Bill