This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IDK EVM 设计问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656206/am5728-idk-evm-design-questions

器件型号:AM5728

您好、BU、

请就以下问题提供帮助:

1、哪个版本的 Candence 可以打开 am5728 idk 的设计文件?

2、您的团队是否进行了 am5728 idk 和 EVM 仿真? 您使用了什么软件? 你有什么指南吗? 谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    我们使用 Cadence Design Entry CIS v16.6 (OrCAD Capture CIS)进行原理图捕获和 Cadence Allegro v16.6。

    您计划进行哪种类型的仿真?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCB 的信号和电源完整性仿真、例如布线和平面
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从 AM5728 DM 查看以下内容:

    8.4 配电网络实施指南
    《Sitara 处理器配电网络:实现与分析》(SPRAC76)现已推出
    www.ti.com/.../sprac76提供 了成功实现电源的指导
    分配网络。 这包括 PCB 层叠指导以及优化选择的指导
    和去耦电容器的放置。 TI 仅支持遵循电路板设计的设计
    应用报告中包含的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的团队是否进行 了 am5728 idk 和 EVM 仿真?  您使用了什么软件? 您是否有有关仿真的指南? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是高速布局的指导。  之前我发布了配电网络指南。  我们不提供仿真支持、因为这太耗时、而且大多数客户没有所需的工具和专业技术。
    8.3高速差分信号路由指导
    应用报告《高速接口布局指南》(SPRAAR7)可从获得
    www.ti.com/.../spraar7 为高速差速器的成功布线提供指导
    信号。 这包括 PCB 层叠和材料制导以及布线偏斜、长度和间距
    限制。 TI 仅支持遵循应用报告中包含的电路板设计指南的设计。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我们只想知道以下问题的答案,请你回答。谢谢!

    您的团队是否进行 了 am5728 idk 和 EVM 仿真?  您使用的软件是什么,版本是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部仿真是使用客户无法获得的模型和工具进行的。  所有 PCB 模型都是使用真正的3D 建模工具- Apache PSI 和其他工具创建的。

    上述参考文档中提供的指南提供了我们提供的支持方法。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们要仿真 AM5728内核板 PCB 的信号和电源完整性、因此我们始终需要知道用于仿真 IDK 和 EVM 板的软件。 您使用的仿真工具是否保密? 我不知道它是否可以用坦率的方式进行模拟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、提供的参考文档可帮助客户成功完成 AM5728设计。 这是我们为客户提供的唯一支持。 使用 Apache PSI 工具以及内部专有工具和模型来执行 EVM 和 IDK 仿真。 结果用于生成线程中先前引用的文档。 我们无法提供有关内部仿真的信息、也无法为客户仿真提供支持。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,谢谢。