This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM365:TMS320DM365:TCP 数据包解释器程序、第二个线程

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657350/linux-tms320dm365-tms320dm365-tcp-packet-interpreter-program-second-thread

器件型号:TMS320DM365

工具/软件:Linux

最后一个线程可在以下位置找到: https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/t/638149

我再次发布、因为这个问题被锁定、没有得到解答。

我将粘贴我在下面的另一个线程中编写的内容。

"我有一个程序、通过 USB 以太网将 TCP 数据包发送到 DM365、在那里对其进行解释、然后发送到 FPGA。 现在、我想在 DM365内部放置一个等效代码、以通过 USB 通信绕过以太网、因为这需要太长的时间。 在哪里可以找到此解释器应用程序以及有关如何从 DM365建立到 FPGA 的通信的说明?

DM365是 DMD (lightcrafter)控制的一部分。 我拥有的代码可以一次将96个图像加载到电路板中(我要使用的模式下的序列限制、允许高达4kHz 的开关速率)。
问题是、我希望以该速率投影超过10000个图像、但将图像加载到电路板需要2s、这会禁止我这样做。
因此、我想尝试在 DM365内部运行映像生成代码、以规避加载延迟。 为此、我需要知道:

DM365如何处理 TCP 数据包、

2 -它如何将结果传达给与其连接的 FPGA。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DM365使用在 Linux 上运行的 TCP/IP 堆栈。 这是通用的、您应该能够在开源社区中找到资源。

    我不熟悉您的特定自定义设置和应用程序。

    如需新的开发支持、您可以联系我们的合作伙伴

    e2e.ti.com/.../660418

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将看到我可以找到的内容。 感谢您提供信息。

    (两周前我联系过该伙伴、至今未回复)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当我上次回答时、实际上忙于处理这个项目的另一端、所以我没有真正处理你说的。 我已经知道它在 Linux 上使用 TCP/IP 堆栈、这在文档中有很多内容。 我所问的是 DM365的 API 类型、我想知道如何对其进行编程、而不是如何与之进行交换。

    谢谢