This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/J6EVM5777:通过 USB NCM 接口传输 IPv6时出现问题

Guru**** 2995290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657820/linux-j6evm5777-problem-with-ipv6-over-usb-ncm-interface

器件型号:J6EVM5777

工具/软件:Linux

您好 、

尝试对 上一个主题进行后续操作: e2e.ti.com/.../2318019

您之前的结论是 Android 存在 IPv6问题、因为在同一电路板上运行的 Linux 操作系统不会出现此问题。

是否有关于此问题的任何更新?

更新到 AO 版本(使用 AM.1.3)是否有帮助?

此外、CarPlay 的内核修补程序和 ConfigFS 在 AO 版本上是否也能正常工作?

谢谢、

Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    我已通过 Ping Vishal 来查看您的问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    我们尚未在6AO 发布时测试这些操作、不确定是否有助于针对此特定问题迁移至6AO。 我会尝试并告知您。
    6AA.x 也基于内核4.4、因此这些修补程序应该可以正常工作。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您是否有机会在6AO 上测试 IPv6?

    谢谢、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    很抱歉耽误你的时间。
    我将在本周测试非 DHCP 分配地址的 IPv6行为在 6AO 上是否相同。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vishal。

    这不是紧急情况,但如果你能在本周结束之前回到我那里,那将是很好的。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、

    您是否有机会测试 IPv6?

    谢谢、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 Alan、无法访问。 将在本周的 O 上尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    本地 IPv6 ping 正在使用最新的 O 代码库(Android 8.1.x)
    由于该问题在仅以太网的 M 上是可重现的、因此我测试了基于以太网的 IPv6 ping (不带 DHCP)、它可以正常工作。

    我也将尝试使用6.A.1.0版本、即 Android 8.0。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    非常感谢您的检查。

    如果我理解正确、您已验证 IPv6适用于某些内部(或非 TI 分布) Android O 版本

    但将使用 TI 公开发布的6AO1.0 (而非6AM1.0)再次进行测试。

    是这样吗?

    此致、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Android 8.1上尚未发布官方版本、这就是我在设置上运行的版本。
    将查看正式发布的6AA.1.0并更新您的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    6AA.1.0版本(Android 8.0)中存在此问题。
    看起来在 Android 8.1中是固定的。


    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、

    感谢您的验证。

    您是否计划随时发布 Android 8.1?

    此致、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止、计划在3月底进行。