This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:DM388作为 I2C 从模式支持

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658434/linux-dm388-dm388-as-i2c-slave-mode-support

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

您好!

我使用 的是 具有 IPNC 3.9.1 RDK 的 DM388 EVM。

Linux 版本4.4.12

我们可以将 DM388用作 I2C 从模式吗?

I2C0受控模式(DM388)

I2C1、I2C2、I2C3主控模式(DM388)

此致、

Rajm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    检查以下 e2e 螺纹:

    e2e.ti.com/.../402696
    e2e.ti.com/.../661354

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据以下链接,我还可以在从模式下调用 i2c_isr()。

    在 i2c_isr()中

    I2C_IRQSTATUS = 0x 100 (总线空闲)

    每当调用主控方读取/写入数据 i2c_isr()时。 如何在从模式下读取写操作?

    此致、

    Rajm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    从机写入的标志是什么
    i2cXferParams->flags =?

    什么是从器件读取的标志
    i2cXferParams->flags =?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raj、

    有关详细的软件支持、请联系下面推荐的合作伙伴。

    e2e.ti.com/.../660418

    此致、
    帕维尔