This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:未使用的引脚端接

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655094/processor-sdk-am335x-unused-pins-termination

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

您好!
我们将 AM335x 处理器用于片上系统模块(SOM)。 我们已将接口作为 UART、SPI、USB、CAN、I2C 和其余的作为 GPIO。

此 SOM 将插入具有应用所需外部接口的基础卡

如果在基板中不使用这些接口中的任何接口,建议使用什么方法来终止来自硬件潜在的未使用信号/端口  

我能不能将其保持浮动而不受任何干扰威胁。 或者、我应该在外部实现任何上拉/下拉

此致

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图检查清单对此进行了说明:
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复,“Not (未)”给出了根本不使用的引脚的概念。
    如果在软件中将引脚配置为 UART 而不在硬件中使用该怎么办? SPI 和 I2C 也是如此

    即,SOM 的接口连接器上提供了所有 UART、SPI、I2C,所有 UART 均在软件中启用,但这些并不在基板中使用。 在这种情况下,应采取哪些措施。
    我可以保持打开吗?

    此致
    Eby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不应在软件中启用未使用的引脚。 您应该考虑某种方法、软件可以区分所连接的基板并相应地配置外设。 在 TI EVM 板上、使用 ID EEPROM 来实现此目的。 软件从其中读取电路板 ID 并相应地配置处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    我们将其作为 SOM 销售给启用了所有 UART、I2C 和 SPI 的客户。 接口的使用取决于客户应用。
    因此、如果软件不变、我们应该建议他们考虑使用未使用的引脚

    此致
    Eby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们应将未使用的输出保持悬空、并将未使用的输入连接到未激活的电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser,
    检测上拉/下拉中的非活动电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser、
    还有一个疑问。
    GPIO 的默认状态是输入模式还是输出模式。

    此致
    Eby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM335x 数据表修订版 J 中的表4-1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    当您说"将未使用的输入与未激活的电平绑定"时。 这是否意味着它在软件中、或者在硬件中具有外部上拉/下拉电阻。
    此外,AM335x 数据表 Rev. J 中的第4-1项也不表示 GPIO 处于输入模式或输出模式。 它说它是 I/O
    此致
    Eby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在查看"type"。 查看"焊球复位状态"和"复位释放状态"。 模式"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢对 I/O 类型的澄清。

    请澄清以下问题  
    当您说"将未使用的输入与未激活的电平绑定"时。 这是否意味着它在软件中、或者在硬件中具有外部上拉/下拉电阻。

    此致

    Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已经发布了不能更改软件的内容、因此很显然、必须在外部完成。