This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:将 CSC RDK IPNC 3.9.1与 Appro DM388 - IMX172平台结合使用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653626/linux-dm388-using-csc-rdk-ipnc-3-9-1-with-appro-dm388---imx172-platform

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

我们有一个源自 Appro DM388 IMX172平台(www.appropho.com/products_ii_en.html?id=172&type=32)的平台。  此平台与 CSK IPNC 平台相当相似、我们希望将系统升级到 CSK IPNC 3.9.1版本。  但是、当我们尝试从 NAND 闪存启动系统时、我们发现 u-boot 级1不会启动级2、因为 C 全局 RAM 空间未初始化为0。  添加代码以(再次)对其进行初始化后、u-boot 第2级启动、但一旦启用 MMU 就会挂起。  如果注释掉启用 MMU 的代码、u-boot 第2级将启动并从 NAND 中正确读取环境变量、但存储器未正确映射、我们无法启动内核。  有什么建议吗?