This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:定时器和放大器;用户空间中的看门狗

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654455/linux-tms320dm8148-timers-watchdog-in-userspace

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试了解用户空间计时器 API 与所使用的实际硬件之间的关系。

1.当我们调用 timer_create 时,实际使用哪个计时器编号 ?

与看门狗类似、我看不到 API 指定了看门狗编号。  WDIOC_SETTIMEOUT 例如使用看门狗1、2、3吗?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于这是一个一般的 Linux 问题、我建议您在 Linux 开放源码社区中搜索相关信息。

    谢谢你
    Cesar