This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8147:更改 DDR3配置的可行性

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655130/tms320dm8147-feasibility-of-changing-ddr3-configuration

器件型号:TMS320DM8147

你(们)好

我们计划将 DDR 配置从修订版 A 更改为修订版 B 设计。

在修订版 A 中,我们在定制板中使用了2GB DDR3,并使用了2个4Gbit DDR 器件(2x(256Meg*16);之后,我们将这4个 DDR 器件替换为128Meg*16器件,并且我们能够实现所需的功能。

因此、我们决定在 RevB 电路板中使用总共1GB 的 DDR3。

为此、我们计划仅使用2个 SDRAM 芯片、而不是4个芯片、以降低组件成本。

为了实现这一点 、我们计划仅使用1个 DDR3内存组、而不是2个。  

请告诉我此配置中是否存在任何问题。 此外、我们还想知道、由于这种配置、访问时间是否会出现任何问题。

此致

Sushruta