This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM8107:在灰度模式下对 H264进行编码

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658181/linux-dm8107-encode-h264-in-grayscale-mode

器件型号:DM8107

工具/软件:Linux

您好!

我尝试以灰度编码 H264彩色视频1920x1080p25。
我使用 DVRRDK LINK_API 来开发我的应用。
我开发了视频代码转换应用。
为此、我使用 encLink、decLink、deiLink 和 swmsLink。

我找不到哪些参数允许我在 encLink 之前强制进行颜色转换。
我在 H264_Encoder_HDVICP2上找到了值为 XDM_Gray 的参数 XDM_ChromatFormat、但我不知道如何使用它?

我认为 VPSS 模块能够在 YUV420和灰色之间进行颜色转换。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    H264编码器支持420 NV12格式。
    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../660422

    我建议您在 e2e 中搜索类似的问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、
    感谢您的回答。
    我在论坛上搜索、但我没有发现类似的问题。
    我搜索如何强制色度(UV)值像素为0、以便仅保留在转码器应用的 H264解码器和 H264编码器之间的流 YUV420上的 Y 值。
    是否可以在解码器退出时强制色度值像素?
    在 DEI 模块中是否可能? 与其他模块一起使用?

    可以帮帮我吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好!!

    有人尝试在 DaVinci DM81xx 上转换彩色灰度图像?

    谢谢